FAQ
Pergunta: Quão confiável é um sistema de Bombeamento Distribuído em comparação com um sistema convencional?
Resposta:
As bombas de circulação de rotor fixo são fabricadas pela Grundfos desde 1959 e foram introduzidas transmissões de velocidade integradas em 1991, pelo que o design é incrivelmente fiável e bem testado. A versão actual da MAGNA3 foi lançada em 2012 e foram vendidas mais de 1 milhão de unidades em todo o mundo para aplicações mistas.
A vida útil esperada de uma MAGNA3 é de 10 anos, mas a bomba pode operar facilmente mais tempo do que isto e é mais do que capaz de corresponder à confiança de qualquer tipo de válvula de controlo. Além disso, se estiver ligado a um Sistema de Gestão de Edifícios (BMS), poderá detectar quaisquer avisos ou alarmes em qualquer uma das bombas, o que garante que a gestão da instalação pode responder conforme necessário.
Informação adicional:
As soluções de Bombeamento distribuído substituem as bombas centralizadas de maiores dimensões e as válvulas de controlo e equilibragem que consomem energia por bombas inteligentes de menor dimensão, colocadas em cada piso do edifício. O resultado é uma poupança de energia substancial e um clima interior mais confortável.