FAQ

Pergunta: Qual é o comportamento da MQ em caso de funcionamento a seco?

Resposta:

O alarme de funcionamento em seco é accionado se o motor estiver a funcionar e o caudal for inferior a 0,07 m³ / h e a pressão for inferior à pressão configurada no pressóstato. Se este estado durar um minuto, o alarme é accionado e o motor é desligado. Depois disso, a MQ faz uma tentativa de arranque a cada 30 minutos. Se a falta de água persistir após 24 horas, significa que todas as tentativas de arranque falharam e a bomba terá de ser reiniciada manualmente. É sempre possível reiniciar a bomba manualmente premindo o interruptor ON/OFF, mesmo em condições de alarme.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.