FAQ
Pergunta: Como o Funcionamento Noturno Automático opera?
Resposta:
O Funcionamento Nocturno Automático é activado (caso se encontre configurado para o efeito) através da temperatura de alimentação do gerador de calor.
Se a temperatura de alimentação descer abaixo dos 10-15 ºC durante mais de duas horas e a descida da temperatura for de pelo menos 0,1 ºC por minuto.
A bomba regressa ao modo normal imediatamente quando a temperatura de alimentação volta a aumentar 10 ºC.
O Funcionamento Nocturno Automático apenas funciona se a bomba estiver instalada na tubagem de alimentação do gerador de calor.
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.