Pesquisa e Insights

Martelo de água

O golpe de aríete é uma força destrutiva relacionada com a incompressibilidade da água. O fenómeno ocorre frequentemente ao encher um tubo vazio ou ao fechar rapidamente uma válvula. Frequentemente, provoca ruído na tubagem ou mesmo na destruição de tubagens, válvulas, etc.

O impulso do golpe de aríete enviado através das tubagens é a acumulação súbita de pressão que ocorre quando a água muda rapidamente de impulso num sistema fechado.

Uma vez que a água é quase incompressível, a energia da água em movimento não tem para onde ir, se uma válvula for subitamente fechada. Isto pode resultar numa onda de pressão que causa tensão nas tubagens, criando ruído e, em alguns casos, destruindo as tubagens.

Ruído

Em edifícios altos, o golpe de aríete é frequentemente um problema devido às elevadas diferenças geodésicas que requerem frequentemente alta pressão e alta velocidade na fase de acumulação. Em aplicações de edifícios comerciais, o ruído é frequentemente um tópico frequente e, nessa perspectiva, é muito importante evitar o golpe de aríete.

Válvulas para reduzir os danos

O golpe de aríete torna-se um risco quando as válvulas são rapidamente fechadas num sistema de tubagens (como as válvulas solenóide). As válvulas de retenção são frequentemente utilizadas para evitar que os choques cheguem às bombas, minimizando o risco de destruição das bombas. Em algumas válvulas solenóide, o tempo de fecho pode ser prolongado, reduzindo assim o efeito de um golpe de aríete.

Nas aplicações em que seja necessário um fecho rápido das válvulas, é possível aplicar amortecedores especiais. Um depósito de diafragma também pode ajudar a eliminar o efeito do golpe de aríete.

Acumulação lenta de pressão

O golpe de aríete torna-se também um risco ao encher sistemas de tubagens vazios. O efeito de golpe de aríete surge quando as tubagens estão cheias e o líquido para de se mover subitamente. Para evitar isto, pode ser uma vantagem encher o sistema lentamente e deixar a pressão acumular-se durante um período de tempo mais longo. Alguns sistemas de pressurização facilitam a função de acumulação de pressão e podem ser pré-programados para minimizar o risco de golpe de aríete.

A função de acumulação suave de pressão da Grundfos nos controladores de bombas minimiza o risco de golpe de aríete e possíveis danos no sistema de tubagem.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.