Pesquisa e Insights
Válvula termostática de radiador
As válvulas termostáticas do radiador são instaladas nos radiadores e nos convectores para regular a temperatura ambiente. A válvula funciona automaticamente e é composta por duas partes: um sensor e um corpo de válvula. O corpo da válvula é instalado directamente no radiador ou na tubagem de abastecimento do radiador. O sensor está instalado no corpo da válvula.
O sensor pode ter um sensor incorporado ou remoto. É possível utilizar sensores remotos se o radiador estiver localizado atrás de uma blindagem/cobertura, o que causaria leituras incorrectas da temperatura ambiente, caso fosse montado diretamente no radiador ou através do radiador.
O sensor funciona através de um fole a gás. O gás aquece quando a temperatura ambiente sobe, pelo que o gás se expande. Isto faz com que um pino no corpo da válvula se desloque, reduzindo o caudal de água através do radiador. A distância entre o pino e o fole pode ser alterada rodando o sensor, o qual altera o valor de ajuste da temperatura ambiente.
A caixa da válvula pode ser fornecida com um limitador de válvulas que limite o caudal máximo da água através do radiador para garantir um arrefecimento razoável da água, mesmo quando o termóstato do radiador requer um rendimento máximo de calor.