Artigo
Bombas inteligentes para a circulação de água quente em edifícios comerciais
Concepção do sistema ideal para a circulação de água quente
O seu desafio:
AM Nas aplicações de circulação de água quente é necessária água quente instantânea assim que a torneira for aberta. A solução tradicional é utilizar uma bomba de velocidade constante para fornecer a pressão necessária na tubagem de água quente e de circulação. Normalmente, a bomba funciona à velocidade máxima e é geralmente estrangulada por uma válvula. Isto resulta num elevado consumo de energia e em bombas que não se adaptam às alterações no sistema.
A nossa solução:
Uma solução mais eficiente para a recirculação de água quente é utilizar uma bomba de temperatura constante controlada. O modo de controlo de temperatura constante no TPE3 mantém sempre a temperatura da água pretendida nas torneiras e na tubagem de circulação. Se a temperatura aumentar, a bomba diminui a velocidade e se a temperatura diminuir, a bomba irá aumentar o seu desempenho. Isto elimina a necessidade de válvulas de estrangulamento da bomba e significa que nunca irá ocorrer transbordo, resultando em poupanças energéticas substanciais.
No hospital da cidade de Viborg, na Dinamarca, é essencial um abastecimento constante de água quente para manter elevados padrões de higiene. Saiba como o hospital obtém água quente instantânea assim que a torneira é aberta, graças ao circulador TPE3 da Grundfos com controlo de temperatura constante.
A solução inteligente: Uma bomba com controlo de temperatura
Bomba de velocidade fixa
Uma bomba de velocidade constante garante água quente instantânea, mas aumenta o consumo de energia
Para garantir água quente imediata, sempre que necessário, é instalada uma tubagem de circulação separada. Tradicionalmente, é utilizada uma bomba de velocidade constante para a circulação contínua de água quente. Aqui é fornecida uma pressão constante e desnecessariamente elevada, motivo pelo qual é necessária uma válvula de estrangulamento da bomba. Isto aumenta os custos de investimento e também o consumo de energia.
Bomba de temperatura controlada
Uma bomba com controlo de temperatura assegura que o desempenho corresponde sempre à necessidade
Em vez de estrangular o caudal de uma bomba de velocidade fixa, pode instalar uma bomba com temperatura controlada, como a MAGNA3 ou a TPE3. Os modos de controlo de temperatura constante das bombas garantem que a temperatura da água pretendida é sempre mantida. Se a temperatura da água aumentar, a bomba diminui o rampa e, caso a temperatura diminua, a bomba aumenta a rampa. A tecnologia sem fios e os sensores integrados garantem um controlo contínuo e uma correspondência contínua entre desempenho e necessidade. Isto permite-lhe reduzir a utilização de energia e poupar no custo das válvulas de estrangulamento.
Outros artigos relacionados
Encontre artigos relacionados com pesquisa e conhecimentos da Grundfos.
Aplicações relacionadas
Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.
Produtos relacionados
Encontre soluções da Grundfos relacionadas com este assunto.