Pesquisa e Insights

Permutador de água quente

Um permutador de água quente é utilizado na produção de água quente doméstica. O permutador de água quente pode ser ligado a uma rede urbana ou central.

Os permutadores de água quente existem como permutadores de calor de placas aparafusadas e permutadores de calor de placas soldadas. Existem também outros tipos de permutadores, tais como permutadores de calor de tubos. Estas são, no entanto, raramente utilizadas na produção de água quente sanitária.

Num permutador de calor de placas, a água fria passa pelo líquido térmico através de pequenos canais. Os dois líquidos são separados por placas. É aplicada a troca de calor no contra-caudal, o que aumenta a eficácia do permutador, criando um maior arrefecimento do fluido térmico.

Alguns permutadores de água domésticos têm uma ligação adicional no lado secundário. Isto permite que a recirculação de água quente doméstica seja ligada directamente ao permutador.

Um permutador de água quente doméstico é muito compacto e eficaz. A desvantagem é que requer uma capacidade de aquecimento instalada relativamente elevada e uma perda de pressão relativamente grande. Além disso, o permutador de placas é muito sensível a depósitos de cal. Por isso, poderá ser necessária uma remoção regular da cal.

À medida que os edifícios se tornam cada vez mais eficientes em termos energéticos, a sua necessidade de aquecimento é reduzida. Isto significa que a produção de água quente sanitária assume uma percentagem maior da carga térmica total do edifício. Os permutadores de água quente doméstica constituem cargas de calor relativamente elevadas, pelo que muitas empresas de serviços públicos não permitem que sejam utilizadas sozinhas.

As bombas de água quente da Grundfos para circulação garantem a produção ideal de água quente doméstica, a recirculação e o aquecimento.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.