Artigo
Edifícios de alto desempenho
Com soluções de bombeamento mais eficientes é possível reduzir significativamente o consumo de energia mundial. O resultado não se limita apenas a um impacto positivo sobre as alterações climáticas e emissões globais. Mas inclui edifícios com um melhor desempenho, maior conforto interior e maior segurança da água.
Por que otimizar os edifícios comerciais?
Os sistemas de HVAC representam 40% do consumo total de energia nos edifícios. É fundamental a existência de sistemas energeticamente eficientes para manter baixos os custos e o consumo de energia. A Grundfos iSolutions oferece uma grande variedade de produtos inteligentes para diminuir a complexidade do sistema e os custos de funcionamento, sem comprometer o conforto do usuário final. Assista ao vídeo para saber mais sobre a Grundfos iSolutions para sistemas de HVAC.
Os desafios típicos
Atualmente, a expectativa é de que os edifícios comerciais tenham um bom desempenho ao longo de toda a sua vida útil. No entanto, os sistemas de HVAC nos edifícios podem ser muito complexos por serem frequentemente compostos por vários componentes independentes. Estes componentes precisam trabalhar em conjunto como um sistema integrado, o que significa que o risco de falha costuma ser significativo.
Ao elaborar projetos detalhados e especificações, os projetistas frequentemente têm limitações significativas ao longo do tempo, que os coloca em risco de falhas no projeto. Além disso, as bombas são frequentemente superdimensionadas e funcionam à carga máxima, ou seja, funcionam de forma excessiva em comparação às suas necessidades. Isto significa que muitos sistemas apresentam um projeto ineficiente devido ao material danificado, resultando em sistemas de HVAC de baixo desempenho e alto consumo energético, além do CAPEX e OPEX.
O funcionamento e integração de componentes, assim como as soluções para um sistema GTC são as últimas atividades antes de o sistema de HVAC ser ligado e entregue. No entanto, é aqui que ocorrem os erros, que as boas práticas são negligenciadas e os procedimentos não são realizados. A princípio, pode ser a formação inadequada da equipe ou a falta de tempo suficiente para a tarefa ser realizada com precisão, ou também, quando os manuais dos componentes e das soluções não proporcionam a assistência necessária.
Para além disso, muitos dão maior prioridade ao CAPEX do que ao OPEX durante o design e a instalação. Isto pode levar ao aumento dos custos ao longo do tempo, visto que as bombas podem funcionar de forma descontrolada ou serem operadas em modos de controle pouco eficientes. Daqui podem resultar problemas no Delta T e significar que o consumo real de energia do edifício irá exceder os cálculos efetuados durante o projeto. Por fim, sistemas antigos que não são operados de forma adequada entregam um clima interior desfavorável e diminuem o nível de satisfação do usuário final.
Como otimizá-lo
Atualmente, 10% da eletricidade mundial é consumida por bombas. E, se todos mudassem para sistemas de bombeamento de alta eficiência, o mundo poderia economizar 4% deste consumo1. E é por isso que a otimização dos sistemas de HVAC é tão importante para combater as mudanças climáticas globais e garantir edifícios com um melhor desempenho.
É igualmente essencial reduzir a complexidade destes sistemas e os custos de funcionamento, aumentando o valor dos ativos e o conforto do usuário final. Os componentes do sistema devem trabalhar em conjunto, criando um ecossistema de soluções eficientes, fáceis de instalar e colocar em prática, além de funcionarem de forma confiável ao longo da vida útil de um edifício. Além disso, à medida que aumentam as exigências de eficiência energética, os sistemas de HVAC precisam apresentar um alto desempenho e baixas emissões de CO2, mantendo níveis reduzidos de energia e manutenção.
A Solução
A Grundfos iSOLUTIONS vai mais além dos componentes individuais e cria um sistema inteligente de bombas, controlos, sensores e software que funcionam em conjunto para otimizar o desempenho de qualquer sistema de HVAC. A Grundfos iSOLUTIONS inclui uma grande variedade de soluções inteligentes e energeticamente eficientes que facilitam a instalação e colocação em funcionamento, monitorizam o desempenho do edifício e também acompanham e controlam os seus sistemas.
É possível, por exemplo, reduzir significativamente os desafios do desenho complexo de sistemas, bem como a instalação e colocação em funcionamento ineficientes com as nossas soluções MIXIT e Modulares. Grundfos MIXIT é uma solução integrada que substitui todos os componentes separados num único circuito de mistura. E os sistemas Modulares pré-fabricados da Grundfos são sistemas fornecidos de fábrica, pré-cablados, pré-testados e pré-comissionados para uma instalação e operação rápidas no local.
Além disso, Grundfos Distributed Pumping é uma mudança de paradigma na forma como controlamos os sistemas de água refrigerada. Permite-lhe eliminar totalmente as válvulas de controlo e equilíbrio, substituindo-as por bombas inteligentes mais pequenas que se adaptam às necessidades do sistema com base na temperatura da água refrigerada. O resultado é um menor CAPEX de uma bomba principal de menor dimensão, bem como um sistema mais equilibrado. Em última análise, isto permite-lhe melhorar o conforto interior e obter poupanças energéticas significativas.
Por fim, Grundfos BuildingConnect oferece-lhe um resumo simples e intuitivo das suas aplicações, permitindo-lhe monitorizar todas as instalações diretamente no seu computador ou tablet. O BuildingConnect está sempre a evoluir e, com atualizações de software constantes, terá a garantia de uma solução preparada para o futuro que o manterá sempre atualizado.
Podcast: Edifícios de alto desempenho
Ouça o CEO do departamento de Vendas de Commercial Building Services, Bent Jensen, falar sobre como podemos enfrentar desafios como a urbanização e o crescimento populacional através do projeto e da otimização dos nossos edifícios, tornando-os mais eficientes.
Ouça mais podcasts da Divisão de Construção Civil da Grundfos na sua plataforma preferida
Trabalha com edifícios comerciais?
FONTES
Fonte1: As emissões globais de CO2 da produção de energia são 12,5 GT (2010), World Energy Outlook 2012, Agência Internacional da Energia (AIE)
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
Fonte2: Global cooling report; Agência Internacional de Energia, junho de 2020
https://www.iea.org/reports/cooling
Fonte3: Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency (Janeiro de 2012), Conselho de Governos Australianos (Council of Australian Governments -COAG), Páginas 36-37
https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF
Outros artigos relacionados
Encontre artigos relacionados com pesquisa e conhecimentos da Grundfos.