Pesquisa e Insights
Custos energéticos
Os custos de energia das bombas são, na maioria das vezes, o componente de maiores dimensões no cálculo do custo de vida útil de um sistema de bombeamento. Em edifícios comerciais, as bombas funcionam frequentemente mais de 2000 horas por ano.
Muitos factores influenciam o consumo de energia de um sistema de bombeamento:
- Perfil de Carga
- Utilização de soluções com controlo de velocidade
- Eficiência da bomba (o cálculo do ponto de funcionamento deve ser realizado cuidadosamente)
- Eficiência do motor (a eficiência do motor com carga parcial pode variar significativamente entre os motores de elevada eficiência e os motores de eficiência normal)
- Dimensionamento da bomba (as margens de segurança e os números arredondados tendem a resultar em bombas sobredimensionadas)
- Outros componentes do sistema, como tubagens e válvulas
- Perfil de carga dos sistemas de circulação em sistemas de edifícios comerciais
Utilize a ferramenta de dimensionamento do Grundfos Product Center [adicionar ligação] para calcular os custos de energia da bomba (CE) em relação ao sistema.
Rótulo energético da UE
A maioria dos aparelhos domésticos, lâmpadas e automóveis colocados à venda ou para alugar na UE deve exibir claramente um Rótulo de Energia da UE que mostra a eficiência energética do produto.
A eficiência energética de uma aplicação é classificada em termos de um conjunto de classes de eficiência energética de A a G, sendo A a mais energeticamente eficiente e G a menos eficiente. Numa tentativa de acompanhar os avanços na eficiência energética, foram introduzidas classes A e A para os equipamentos de refrigeração.
As etiquetas melhoram assim a informação de que os consumidores dispõem aquando da avaliação de vários modelos.
As bombas centrífugas estão também abrangidas por um índice de eficiência que foi desenvolvido em nome de vários dos principais fabricantes de bombas, incluindo a Grundfos. Os fabricantes colaboraram para produzir um índice de referência para uma bomba standard com um perfil de carga médio.
O índice expressa o consumo de energia da bomba em relação a uma curva de bomba de referência comum. O índice pode ser interpretado como uma expressão da quantidade de energia que uma bomba específica utiliza em relação a uma bomba média em 2003, quando o índice foi estabelecido originalmente.