Pesquisa e Insights

Desinfeção

A desinfeção é um dos processos mais importantes no tratamento da água. Este passo elimina os microorganismos na água potável e de processamento para garantir uma utilização segura da água, em conformidade com as regulamentações e diretivas relevantes.

A desinfeção da água para remover os microorganismos é essencial, especialmente quando a água é fornecida de lagos e rios, etc.

Remoção de agentes patogénicos
Os rios e lagos podem conter níveis elevados de agentes patogénicos, em resultado de descargas inadequadas ou não tratadas. Isto inclui também os esgotos provenientes de sistemas de esgotos combinados que descarregam esgotos não tratados durante tempestades.

Sistemas de água sanitária contaminados
No entanto, os sistemas de água domésticos fornecidos por poços de água "limpos" também são frequentemente contaminados. Como resultado, a maioria das instalações de água potável em edifícios comerciais é desinfetada para evitar contaminação microbiológica, como Legionella, E. coli, etc.

Definição de desinfeção
Desinfecção é definida pela eliminação de 99,999% dos germes na água ou nas superfícies. Isto pode ser alcançado através de diferentes métodos químicos ou físicos. No entanto, cada método tem os seus prós e contras:

  • O cloro é frequentemente utilizado sob a forma de gás de cloro, como solução comercial de hipoclorito ou como hipoclorito electrolítico.
  • A solução de dióxido de cloro tem de ser gerada no local a partir de substâncias químicas, mas é mais eficaz do que cloro/hipoclorito. O dióxido de cloro é capaz de remover a película biológica e tem um longo efeito residual.
  • O ozono é um gás que é produzido no local a partir de oxigénio e resolvido em água. É o oxidante mais eficaz, mas com um tempo de meia-vida muito curto. Este procedimento não oferece efeito residual.
  • A radiação UV de alta intensidade, uma vez que o método não químico elimina a maioria das bactérias, sendo eficaz apenas na câmara de UV e não tem efeito residual.
  • A filtragem elimina as bactérias que passam pelo filtro. Este método deve ser considerado como um guardião do porão, uma vez que não tem efeito residual.
  • A pasteurização, embora generalizada em edifícios comerciais, tem um efeito limitado. Não remove a película biológica, o efeito nas bactérias livres é limitado e não há efeito residual.

Geração de subprodutos
Durante o processo de desinfecção são gerados diferentes subprodutos, como resultado da reacção com compostos na água tratada ou a partir do próprio desinfectante.

Limit values (Valores limite)
Os valores limite têm de ser respeitados em qualquer altura. Os valores limite para a maioria dos subprodutos estão disponíveis em regulamentos, diretrizes e normas que muitas vezes são específicas para diferentes países ou aplicações.

A Grundfos fornece bombas doseadoras de cloro utilizando gás de cloro a vácuo total (Cl 2 ) sistemas de doseamento (Vaccuperm), sistemas de electrocloragem de hipoclorito de sódio (NaOCl) (Selcoperm) e dióxido de cloro (ClO) 2 )) sistemas de preparação e doseamento (Oxiperm).

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.