Pesquisa e Insights
Derivação da caldeira
A tarefa principal do desvio da caldeira é assegurar que a diferença de temperatura entre a parte superior e a parte inferior da caldeira não é demasiado elevada. Uma diferença de temperatura elevada pode provocar tensão no material, reduzindo assim a vida útil da caldeira.
The boiler shunt pump circulates the water from the flow pipe into the return pipe or directly into the boiler. Max. temperature difference is approx. 10-20 °C. For certain types of fuel, very low temperatures can cause corrosion at the bottom of the boiler.
A Grundfos fornece uma gama de bombas de circulação TPE e UPS com controlo de velocidade que se integram como bombas de derivação de caldeiras para garantir a máxima segurança e a eficiência energética ideal.