Artigo

Superar a séria Delta T Delta em aplicações de aquecimento monotubo

Reduza a perda de calor e aumente a eficiência do sistema

O seu desafio:

Numa aplicação de aquecimento de uma tubagem, a água quente normalmente entra no sistema na parte superior do edifício e é distribuída ao longo da tubagem, aquecendo os radiadores um após o outro. No entanto, se um radiador estiver fechado, a água é desviada entre o caudal e a tubagem de retorno, o que leva a um aumento das temperaturas de retorno e a um Delta T. inferior. Isto resulta num aumento da temperatura da água de retorno e em multas substanciais da estação de aquecimento ao proprietário do edifício.

A nossa solução:

Alterar o circulador principal do sistema para um circulador TPE Delta T Grundfos é o primeiro passo. Contudo, ainda não há garantia de que os habitantes de um edifício que se encontram mais afastados da bomba receberão realmente o calor de que necessitam. A Grundfos inclui, portanto, um sensor no ponto crítico do sistema para monitorizar e controlar o Delta P - a diferença entre a pressão (débito) e a aspiração (rendimento). Esta solução combinada garante um funcionamento otimizado em termos de economia e, ao mesmo tempo, proporciona o conforto adequado para os ocupantes.

Descubra como os inquilinos de um edifício de sete andares em Langenæs, na Dinamarca, reduziram as suas contas de aquecimento com o controlo integrado Delta T TPE3 da TPE3 da Grundfos.

Instalação e arranque fáceis

Veja como garantir uma fácil instalação e arranque em sistemas AVAC com o Grundfos TPE3. A TPE3 pode ser ligada facilmente a qualquer sistema de gestão de edifícios, aumenta o conforto do utilizador final, é totalmente flexível e adapta-se aos requisitos de carga do seu edifício.

Outros artigos relacionados

Encontre artigos relacionados com pesquisa e conhecimentos da Grundfos.

Aplicações relacionadas

Localize aplicações da Grundfos relacionadas com este assunto.

Produtos relacionados

Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.