6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

2 - Desinfeção de água

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Intermédio

Que organismos vivos na água podem ser eliminados pelo dióxido de cloro, para além da Legionella pneumophila?

Pergunta 3 of 6 Intermédio

Onde é que a bactéria Legionella pneumophila vive e se reproduz?

Pergunta 4 of 6 Intermédio

Em que aplicação é importante focar as seguintes quatro áreas para evitar a bactéria legionella? 1) Temperatura da água, 2) Dimensionamento dos depósitos e tubagens, 3) Material dos depósitos e tubagens, 4) Isolamento dos depósitos e tubagens

Pergunta 5 of 6 Intermédio

Num sistema de água potável, qual deve ser a temperatura da água nas torneiras?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Qual é o nome da doença que foi descoberta pela primeira vez em 1976?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 2 - Desinfeção de água

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 2 - Desinfeção de água teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Que organismos vivos na água podem ser eliminados pelo dióxido de cloro, para além da Legionella pneumophila?
A: Fungos, vírus e algas
Correct
Q: Onde é injetado o dióxido de cloro no sistema de água?
A: No ponto onde a conduta de abastecimento municipal de água entra no edifício
Correct
Q: Onde é que a bactéria Legionella pneumophila vive e se reproduz?
A: Em água quente estagnada
Correct
Q: Em que aplicação é importante focar as seguintes quatro áreas para evitar a bactéria legionella? 1) Temperatura da água, 2) Dimensionamento dos depósitos e tubagens, 3) Material dos depósitos e tubagens, 4) Isolamento dos depósitos e tubagens
A: Sistemas de água potável
Correct
Q: Num sistema de água potável, qual deve ser a temperatura da água nas torneiras?
A: Pelo menos 55 °C/131 °F
Correct
Q: Qual é o nome da doença que foi descoberta pela primeira vez em 1976?
A: Doença do legionário