Como influenciamos o ciclo da água

O ciclo da água e a água em geral são o que torna a vida possível. Mas as nossas ações afetam cada vez mais o ciclo da água. Ouça o Professor Søren Rud Keiding sobre a importância do ciclo da água.

O ciclo da água e a água em geral são o que torna a vida possível.

Por isso, se perturbarmos o ciclo da água, tornamos a vida mais difícil. Há stress hídrico, há urbanização, há alterações climáticas. Tudo isto influencia o ciclo da água e, assim, influencia a vida das pessoas. Então, o que motiva a Grundfos e cientistas de todo o mundo é encontrar formas de assegurar um uso sustentável da água, principalmente em áreas de stress hídrico.

Então, mais uma vez, a capacidade de mover água e proteger a água é muito importante para o nosso esforço de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Para mim, o interessante é compreender qual é a melhor forma de proteger os recursos hídricos que temos e também saber: como encontramos água? Na verdade, há muita água disponível, mas nem sempre está disponível de forma a podermos usá-la conforme necessário.

70% da superfície da Terra está coberta de água. 98% desta água é água salgada e apenas os restantes 2% são água doce. E, desses 2%, 1,5% encontra-se nos núcleos de gelo nos Polos Norte e Sul. Apenas 0,5% é água doce, como as águas subterrâneas ou de superfície. 700 milhões de pessoas, uns 10% da população mundial, ou um pouco menos de 10%, vivem em áreas de stress hídrico onde existe escassez de água. Se não agirmos agora, prevemos que este número aumente nos próximos dez anos.

E, dentro de alguns anos, podemos deparar-nos com uma situação em que dois terços da população da Terra vive em áreas de stress hídrico. A água chegou à Terra há 4,5 mil milhões de anos, mas os cientistas ainda discutem se a Terra foi formada seca ou se foi formada molhada. A Terra seca foi formada por rochas que colidiram e se uniram, criando a Terra; depois, vieram cometas que possuíam gelo: o gelo derreteu e formou os oceanos como hoje os conhecemos.

Outros acreditam que a Terra foi formada molhada, ou seja, que todas estas rochas que se fundiram continham água e, quando a Terra se formou, a água foi libertada e surgiram os oceanos. De qualquer forma, em apenas algumas centenas de milhões de anos, o que é realmente rápido nesta escala temporal, começou a primeira vida. Então, na verdade, a vida e a água tiveram início mais ou menos ao mesmo tempo: há 4,5 mil milhões de anos atrás, aqui na Terra. 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 6
Tempo de duração
Tempo de duração: 30 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio