6 perguntas Avançado

teste ECADEMY

26 - A bomba submersível SP

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 2 of 6 Avançado

Qual é a principal vantagem de usar uma unidade de frequência variável em bombas submersíveis?

Pergunta 3 of 6 Avançado

Qual destes três parâmetros não é essencial em termos de obter uma proteção ideal do motor?

Pergunta 4 of 6 Avançado

Que tipo de filtro de saída a Grundfos recomenda?

Pergunta 5 of 6 Avançado

Onde se pode apurar o nível de arrefecimento necessário?

Pergunta 6 of 6 Avançado

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 26 - A bomba submersível SP

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 26 - A bomba submersível SP  teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Quando é que a subtensão ocorre habitualmente?
A: Quando os cabos submersíveis são demasiado pequenos
Correct
Q: Qual é a principal vantagem de usar uma unidade de frequência variável em bombas submersíveis?
A: Permite-lhe regular a sua instalação
Correct
Q: Qual destes três parâmetros não é essencial em termos de obter uma proteção ideal do motor?
A: Potência do motor
Correct
Q: Que tipo de filtro de saída a Grundfos recomenda?
A: Filtro de onda sinusoidal
Correct
Q: Onde se pode apurar o nível de arrefecimento necessário?
A: Na chapa de características do motor
Correct
Q: Em que fase é que a Grundfos recomenda a instalação de um filtro de saída?
A: Se a alimentação de rede for superior a 380 V