Como otimizar o dimensionamento dos cabos nas bombas submersíveis

Aprenda a otimizar o processo de dimensionamento de cabos através da ferramenta de dimensionamento de cabos da Grundfos. Também lhe iremos mostrar como pode tirar proveito da ferramenta de dimensionamento de cabos.

Dimensionar e selecionara bomba e o motor certos é algo essencial em qualquer instalação de bombas submersíveis. Mas também é importante dimensionar os seus cabos corretamente.

Neste módulo, vamos mostrar-lhe como otimizar o processo de dimensionamento de cabos. Irá também conhecer a ferramenta de dimensionamento de cabos da Grundfos e ficar a saber como esta o pode beneficiar no seu trabalho. Mas, primeiro, vamos apresentar-lhe brevemente os diferentes cabos. 

Antes de mais, a tensão fornecida pelos cabos baseia-se na legislação local, por isso é importante garantir sempre que a tensão dos seus cabos corresponde a essa legislação.

Na Grundfos fazemos a distinção entre cabos do motor e cabos submersíveis.

O cabo do motor é o cabo que é fornecido com a bomba. Por norma, um motor submersível é composto por um motor e um cabo do motor. Regra geral, os cabos do motor devem estar sempre submersos em líquido. No entanto, existem exceções e falaremos nelas mais à frente. 

O cabo submersível é um prolongamento do cabo motor, ligando a bomba à alimentação. Há diferentes tipos, materiais e disposições de cabos submersíveis, dependendo da aplicação na qual a bomba está a funcionar.

Mas como é que se decide que tipo de cabo submersível devemos usar? Bem, há quatro fatores-chave. 

Em primeiro lugar, os cabos de motor standard são adequados para água potável bruta e adaptá-los a outros líquidos é algo que tem de ser avaliado caso a caso. Isto demonstra o primeiro dos quatro fatores anteriormente referidos: selecionar o seu tipo de cabo submersível com base no fluido bombeado. 

As perdas de tensão também têm uma influência significativa. Durante o processo de dimensionamento do cabo, poderá descobrir que a amperagem do seu cabo do motor é tão reduzida que este pode ser usado no ar, permitindo-lhe usar efetivamente o seu cabo do motor como cabo submersível no ar, apesar de se destinar a funcionamento submerso.

Depois temos o fator financeiro. Todas as perdas que sofre na sua instalação de bombas submersíveis também se irão refletir nos custos de funcionamento da instalação. Por isso, é importante avaliar a dimensão dessas perdas, em combinação com o tamanho do cabo selecionado. Dessa forma, poderá reduzir os custos do ciclo de vida, e, ao mesmo tempo, melhorar as condições do seu motor submersível.

FPor último, temos a configuração, ou a disposição do cabo. O cabo do motor tem impacto no tipo de cabo submersível que seleciona, portanto, se o cabo do motor for uma junção, por exemplo, tem de assegurar que há correspondência com o cabo submersível. As junções de cabos são a solução mais rentável. 

Uma vez que as escolhas de cabos submersíveis são um investimento único, é importante que dimensione e selecione os mesmos com base em critérios ideais. Caso contrário, arrisca-se a desperdiçar dinheiro sempre que a bomba estiver a funcionar.

A forma mais fácil de dimensionar e selecionar os seus cabos é usando a ferramenta de dimensionamento de cabos da Grundfos. 

Pode encontrar a ferramenta de dimensionamento de cabos no Grundfos Product Center. Aí, basta clicar em "Tools", selecionar "Calculadora de cabos" e inserir os valores da sua instalação. Vamos analisar esses valores em detalhe um pouco mais à frente. 

Por "dimensão do cabo" referimo-nos à secção transversal dos fios individuais no cabo submersível. O cabo submersível é um componente essencial para uma instalação de bombas submersíveis sem problemas. Se o cabo for subdimensionado, o desempenho da bomba poderá ser afetado, o que poderá expor a instalação a uma tensão de alimentação reduzida.

Quanto maior for a área transversal, menores serão as perdas de energia no cabo e, portanto, melhor será a capacidade de o cabo transportar a corrente. Tenha em atenção que quanto mais elevada for a corrente do motor ou mais longo for o cabo, maior terá de ser a dimensão do cabo.

Em algumas ocasiões, a ferramenta de dimensionamento irá recomendar um cabo igual ou menor à dimensão do cabo do motor e, nesses casos, poderá usar o cabo do motor como cabo submersível.

Ao dimensionar um cabo submersível para instalações submersíveis, é importante distinguir entre instalações monofásicas e trifásicas. Na parte final deste módulo iremos focar o dimensionamento e o cálculo de uma instalação trifásica.

Ao calcular a dimensão do cabo submersível, precisa de saber os seguintes valores: O comprimento do cabo. A tensão nominal de rede. A corrente nominal do motor. Instalação monofásica ou trifásica. O método de arranque. A temperatura ambiente.

No entanto, ao adicionar um filtro de onda sinusoidal, o sinal interferido é convertido num sinal sinusoidal puro. Isto não só ajuda a prolongar a vida útil do seu motor, como também significa que os seus cabos submersíveis não têm de ser blindados, o que reduz os custos de instalação.

Quando souber estes valores, basta adicioná-los à calculadora de cabos, que lhe indicará uma dimensão de cabo recomendada. É simples. Se quiser calcular a dimensão do cabo submersível manualmente, poderá precisar dos seguintes dados adicionais: A percentagem de queda de tensão. Os materiais do cabo. A resistência indutiva. A perda de potência.

E assim terminamos o tema dos aspetos principais do dimensionamento de cabos. Se quiser aprofundar o assunto e testar a ferramenta de dimensionamento de cabos, visite o Grundfos Product Center ou descarregue já gratuitamente a aplicação de dimensionamento de cabos. Aproveite!

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 25 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Avançado