4 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

42 - O sistema de pressurização CMBE Twin

Este curso contém 4 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 2 of 4 Intermédio

Para que tipo de edifício se adequa melhor um sistema de pressurização CMBE Twin?

Pergunta 3 of 4 Intermédio

Com que tipo de motor está equipado o CMBE?

Pergunta 4 of 4 Intermédio

Quanto tempo demora o processo de instalação e arranque do sistema CMBE Twin?

Pergunta 4 of 4 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 42 - O sistema de pressurização CMBE Twin

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 42 - O sistema de pressurização CMBE Twin  teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual é a finalidade do sistema CMBE Twin?
A: Pressurização de água
Correct
Q: Para que tipo de edifício se adequa melhor um sistema de pressurização CMBE Twin?
A: Edifícios comerciais de pequena dimensão
Correct
Q: Com que tipo de motor está equipado o CMBE?
A: IE5
Correct
Q: Quanto tempo demora o processo de instalação e arranque do sistema CMBE Twin?
A: Menos de 30 minutos