Outros princípios essenciais de instalação

Familiarize-se com uma variedade de princípios básicos de instalação para ajudar a sua bomba a ter o máximo desempenho.

Sempre que compra uma bomba, tem interesse em garantir a vida útil mais longa possível e a melhor eficiência possível.

Mas isso não é garantido por si só. Neste breve módulo, vamos apresentar-lhe alguns princípios básicos adicionais de instalação para ajudar a sua bomba a ter um desempenho ideal.

Vamos começar. Durante a instalação, certifique-se de que monta a bomba numa base fixa. Ao fazê-lo, pode evitar que a bomba seja derrubada em condições meteorológicas adversas.

Além disso, uma base fixa também pode ajudar a minimizar e a isolar a vibração. Se deixar a sua bomba ao ar livre, é provável que a respetiva vida útil diminua. Basta colocar uma cobertura de proteção sobre a bomba para minimizar os danos.

Além disso, quando a temperatura desce, no inverno, é possível adicionar uma caixa de aquecimento à sua bomba. Da mesma forma, durante o verão, pode fornecer uma fonte de fluxo de ar para arrefecer o motor.

Ao realizar trabalhos nas tubagens, deve evitar uma utilização excessiva de tubos curvos e garantir que todas as uniões estão devidamente apertadas. Deve ainda assegurar que as válvulas são corretamente dimensionadas para a bomba e a aplicação com que está a lidar.

Antes de uma bomba arrancar, tem de ser abastecida de água. Embora algumas bombas Grundfos sejam autoferrantes, isso não se aplica a todas as bombas, logo, não se esqueça de fazer a ferragem manual da bomba, se necessário.

Se a sua bomba não possuir proteção contra funcionamento a seco, um interruptor de nível pode proteger a bomba contra funcionamento em seco. Nesse caso, se a água descer abaixo de um certo nível, o interruptor para a bomba, protegendo-a contra o funcionamento em seco.

Assim terminamos o nosso breve módulo sobre princípios básicos de instalação. Esperamos que tenha gostado.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 8 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico