Entendendo a perda por atrito e a cavitação
Descubra como a perda por atrito e a cavitação podem danificar suas bombas e aprenda a reduzir a probabilidade de ambos.
Sempre que bombeia água em tubagens a um caudal elevado, existe o risco de perdas por atrito e cavitação.
Neste módulo, vamos fazer uma introdução a estes fenómenos.
Vamos explicar como as perdas por atrito podem causar uma diminuição da eficiência, como a cavitação pode causar danos nas tubagens e nas bombas e também como é possível reduzir o risco de ambos.
Vamos começar com as perdas por atrito.
Em termos simples, as perdas por atrito referem-se à pressão perdida pelo líquido em resultado do contacto entre o líquido em movimento e o recipiente no qual se move.
Ao deslocar água num sistema de bombeamento de água, isso cria atrito entre as superfícies em que a água toca.
Em última instância, isto causa perda de energia e pressão, diminuindo a eficiência em todo o seu sistema.
Nenhuma parte do seu sistema está livre de perdas por atrito, as quais ocorrem nas tubagens, nos tubos curvos e nas válvulas.
Mas como é possível saber o nível de perdas por atrito no seu sistema?
Bem, isso depende de vários parâmetros, incluindo: O caudal no sistema A viscosidade do fluido O diâmetro e o comprimento da tubagem – quanto menor e mais curta for a tubagem, maior será a viscosidade e, logo, maiores serão as perdas por atrito.
E, por último, a superfície das tubagens. Se, por exemplo, as paredes das tubagens forem lisas e macias, é mais fácil bombear água através delas, reduzindo o nível de perdas por atrito.
Assim, o nível de perdas por atrito pode ser determinado pela velocidade à qual a água é bombeada e pela dimensão das tubagens.
Para reduzir as perdas por atrito, é possível fazer duas coisas:
1) reduzir o caudal e
2) aumentar o tamanho das tubagens. Embora aumentar o tamanho das tubagens também aumente o custo inicial do sistema, irá, por outro lado, reduzir os custos totais do ciclo de vida, sendo uma solução sensata a longo prazo.
Por norma é possível obter dados de perdas por atrito dos fabricantes das tubagens, tubos curvos, uniões em T e quaisquer outros componentes. Agora, vamos dedicar-nos à cavitação.
A cavitação é definida como a formação e o colapso rápidos de bolhas de ar na água, causados por água em ebulição.
Normalmente, a água ferve aos 100 graus.
A esta temperatura, a água transforma-se em vapor. Mas se a pressão no sistema baixar, o ponto de ebulição baixa também. Por exemplo, se a pressão numa área baixar para 0.1 bar, a água nessa área vai começar a ferver aos 45 graus em vez de aos 100 graus.
E assim que a pressão nessas áreas aumenta novamente para além dos pontos de ebulição locais, as moléculas vaporizadas implodem e voltam às suas formas líquidas. Isto denomina-se cavitação. Normalmente será capaz de a ouvir, dado que as implosões fazem um ruído forte nas tubagens. A cavitação é um dos problemas mais comuns em qualquer sistema de tubagens onde seja bombeada água e é uma das principais culpadas dos danos nas bombas e nas tubagens.
Felizmente, há algumas formas de reduzir o risco de cavitação.
Não se esqueça de fazer o seguinte: Reduzir a altura da entrada da bomba e aumentar a pressão de entrada Reduzir as perdas por atrito na tubagem de aspiração Reduzir o caudal da bomba Aumentar a elevação do nível da água de aspiração E assim terminamos o módulo de formação sobre perdas por atrito e cavitação.
Obrigado por assistir.