6 perguntas Básico

teste ECADEMY

72 - Pressurização de água doméstica

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Por que é uma boa ideia selecionar uma bomba com baixo nível de ruído para bombear a partir de uma caixa d´água no teto?

Pergunta 3 of 6 Básico

Por que recomendamos a seleção de uma bomba robusta para bombear água a partir de uma caixa d´água?

Pergunta 4 of 6 Básico

Quais bombas recomendamos para bombear a partir de uma caixa d´água no teto?

Pergunta 6 of 6 Básico

Por que é uma boa ideia escolher uma bomba de pressurização constante para abastecimento de água a partir da rede?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 72 - Pressurização de água doméstica

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 72 - Pressurização de água doméstica teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Por que é uma boa ideia selecionar uma bomba com baixo nível de ruído para bombear a partir de uma caixa d´água no teto?
A: Porque permite instalação interna protegendo a bomba das condições adversas do tempo
Correct
Q: Quais as necessidades em comum das edificações domésticas?
A: A necessidade de uma pressão de água estável
Correct
Q: Por que recomendamos a seleção de uma bomba robusta para bombear água a partir de uma caixa d´água?
A: A bomba deve ser adequada para instalação ao tempo
Correct
Q: Quais bombas recomendamos para bombear a partir de uma caixa d´água no teto?
A: Grundfos UPA, SCALA1 e SCALA2
Correct
Q: Qual é a principal função de uma bomba de recalque
A: Criar a pressão necessária para mover a água de um lugar para outro
Correct
Q: Por que é uma boa ideia escolher uma bomba de pressurização constante para abastecimento de água a partir da rede?
A: Isso protege a bomba