6 perguntas Básico

teste ECADEMY

76 - Compreendendo as Curvas da Bomba e do Sistema

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 4 of 6 Básico

O que você tem quando há um ponto de cruzamento entre as características do sistema e o desempenho da bomba?

Pergunta 5 of 6 Básico

Em suas formas mais simples, o que as curvas da bomba medem?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 76 - Compreendendo as Curvas da Bomba e do Sistema

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 76 - Compreendendo as Curvas da Bomba e do Sistema teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: O que uma curva P2 mede?
A: A relação entre o consumo de energia de uma bomba e o vazão
Correct
Q: O que as curvas da bomba ajudam você a fazer?
A: Elas ajudam a identificar e selecionar a bomba certa para suas necessidades
Correct
Q: O que caracteriza uma curva plana?
A: Quando há pequenas mudanças na altura manométrica, resultando em grandes mudanças no vazão
Correct
Q: O que você tem quando há um ponto de cruzamento entre as características do sistema e o desempenho da bomba?
A: O ponto de serviço específico
Correct
Q: Em suas formas mais simples, o que as curvas da bomba medem?
A: Vazão e altura manométrica
Correct
Q: Ao selecionar uma bomba para vazão variável, o que é imperativo?
A: Procurar por bombas que ofereçam a melhor eficiência com vazão mais baixo e mais frequente