Como ler a curva da bomba?

Obtenha uma compreensão básica de como ler vários aspectos de uma curva de bomba.

Saber ler uma curva de bomba é essencialpara todos os que trabalham com bombas,uma vez que faz com que seja mais fácilselecionar sempre a bomba certapara um determinado sistema hidráulico.Neste módulo, vamos mostrar-lhecomo ler uma curva de bomba. Vamos começar.

Primeiro, para compreendera curva de uma bomba precisa conhecer características do seu sistema. As características do sistema mostramas perdas de pressão no sistemacomo uma função da vazão.

E quando há um ponto de cruzamentoentre as características do sistemae o desempenho da bomba,temos o ponto de funcionamento específico.

Vejamos esta curva de desempenho de uma bomba específica da Grundfos, por exemplo.Se o seu sistema requerum vazão de 140 m³/he uma altura manométrica de 6,3 metros,a curva de desempenho mostraque esta bomba particularé perfeita para esses requisitos.

Em temos técnicos, também irá cumpriros requisitos de sistemade qualquer outra interseção da vazão altura manométrica abaixo da curva. Contudo, sobredimensionarou subdimensionar uma bombapode ter consequências no desempenho, portanto, deve manter-se o mais próximopossível do ponto de funcionamento.

Agora vamos analisar algumascurvas de bomba comuns:

A curva QHA curva ŋA curva P2E a curva NPSH.Em conjunto, estas quatro curvasfornecem uma boa visão geraldo desempenho de uma bomba específica,por isso recomendamos que sejam incluídasna mesma ficha de dados técnicos.

Numa curva QH,que mede a vazão e a altura manométrica,vemos que uma vazão baixa resulta numa altura manométrica elevadae uma altura manométrica elevadaresulta numa vazão baixa. Depois de identificaros requisitos da sua aplicação, a vazão (Q) e a alturamanométrica (H) irão ajudá-loa determinar as dimensões gerais da bomba.

Neste exemplo, podemos verque uma vazão de 71 m³/hequivale a uma altura manométrica de 42 m. Uma curva ŋ destacaa eficiência de uma bomba.

A eficiência total é a relaçãoentre a potência hidráulicae a potência fornecida.

Esta figura mostra as curvas de eficiênciaapenas para a bombae para uma unidade de bomba completa, respectivamente.

Vale a pena realçar que a eficiênciaé sempre inferior a 100%,uma vez que a potência fornecidaé sempre superior à potência hidráulica,devido a perdas no motore nos componentes da bomba.É também por esse motivo que a eficiênciade uma unidade de bomba completaé inferior à eficiência apenas da bomba.

A seguir temos a curva P2,que mede a relação entre o consumode energia e a vazão de uma bomba.

O consumo de energia da bomba determinaa dimensão das instalações elétricasque fornecem energia à bomba. O consumo de energia também dependeda densidade do accent.

Se a densidade do accent for superior à da água, por exemplo, devem ser usados motoresde potência superior correspondente. Como podemos ver aqui, o valor P2aumenta quando a vazão aumenta. Por último, temos a altura piezométrica absoluta útil na aspiração, ou a curva NPSH.

Uma vez que o NPSHé indicado em metros e não em kW, não é necessário levar em consideraçãoa densidade dos diferentes accent. O NSPH descreve as condiçõesrelacionadas com cavitação prejudicial.

E é aí que a curva NSPH se torna útil.

Para determinar se uma bombapode operar em segurança num sistema,deve ser conhecido o NPSH para a vazão maior e a temperatura mais altadentro da gama de funcionamento.

A margem de segurança mínima recomendadaé de 0,5 m,mas poderá precisar de uma margem desegurança maior consoante a sua aplicação.

O design da bomba também pode afetaro traçado de uma curva de bomba.

Existem curvas de bomba planase curvas de bomba acentuadas. As curvas planas ocorrem quando há uma alteração pequena na altura manométricaque resulta numa alteração grande na vazão, como vemos aqui.

As curvas acentuadas, por seu lado,ocorrem quando há uma alteração pequena naaltura manométrica e na vazão, como aqui.E assim terminamos o nosso módulosobre como ler curvas de bomba.

Esperamos que tenha gostado.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Básico