Como dimensionar e selecionar um sistema solar de bombeamento de água
Obtenha um guia passo a passo abrangente, à medida que lhe explicamos o processo de dimensionamento e seleção de uma SQFlex no Grundfos Product Center.
Ao dimensionar soluções solares para água da Grundfos, é importante que a bomba seja dimensionada de acordo com a aplicação e os requisitos específicos para os quais se destina. Neste módulo, vamos ver mais de perto o processo de dimensionamento de uma SQFlex.
Baseando-nos num exemplo hipotético composto por um perfil de dados realista, vamos orientá-lo num guia passo a passo de dimensionamento da SQFlex no programa de dimensionamento da Grundfos, o Grundfos Product Center.
Mas, antes de começarmos, vamos falar de uma consideração importante que vale a pena referir antes de iniciar o processo de dimensionamento. Em primeiro lugar, comparado com os sistemas de bombeamento tradicionais, não é tão simples selecionar uma bomba com base em dados técnicos ao operar com sistemas solares de bombeamento de água.
Isto é porque o perfil do dia é baseado no sol e, como todos sabemos, há mais horas de sol durante o verão do que durante o inverno. Portanto, é crucial que o mês de referência para o dimensionamento seja o mês em que o requisito de água é mais crítico.
Vamos imaginar que vamos usar uma bomba solar submersível numa quinta e a nossa intenção é abastecer água para gado. Há alguns parâmetros importantes que vale a pena considerar para completar corretamente o processo de dimensionamento.
Isto inclui a localização da instalação, a produção de água diária desejada e a altura manométrica dinâmica total, que soma a altura de aspiração estática acima do solo e o nível dinâmico da água.
Neste exemplo, temos os seguintes dados: A localização do nosso projeto é Sevilha, Espanha.
O caudal desejado por dia é de 10 m3 (2650 galões americanos). A altura manométrica dinâmica total é de 110 m (360 ft).
A altura de aspiração estática é de 10 m. O nível dinâmico da água é de 100 m. E o tipo de bomba é submersível. O sistema consegue determinar se deve ser um sistema SQFlex ou RSI. Não é preciso determinar isso previamente.
Com base nestes dados, temos tudo para dimensionar e selecionar um sistema. Então, vamos ao Grundfos Product Center para começar o dimensionamento.
No ecrã principal tem a opção de criar uma conta gratuita onde poderá guardar os seus próprios painéis solares, permitindo-lhe um acesso rápido a todas as informações que inserir.
Recomenda-se criar uma conta, mas é opcional e pode continuar sem o fazer. Agora está pronto para iniciar o seu processo de dimensionamento. Comece clicando em 'Dimensionamento por Aplicação' ou ‘Dimensionamento avançado por aplicação’.
Neste vídeo, vamos orientá-lo no dimensionamento 'Avançado'. A partir daí, precisa de selecionar a sua aplicação, a localização, o sistema e uma série de outros parâmetros importantes.
Vamos começar por selecionar 'Sistemas de Energia Renovável’ como a nossa aplicação e alterar a localização para Sevilha, Espanha. Agora tem que selecionar o seu sistema e tipo de instalação.
Basta selecionar 'Solar' como o tipo de sistema. Como estamos a basear este dimensionamento numa bomba submersível, selecione a opção ‘Furo’ como tipo de instalação. A seguir, vamos introduzir o volume de água diário.
Neste caso determinámos que a necessidade diária de água é de 10 m3 ou 2650 galões. Se não souber qual é a necessidade diária de água, uma regra geral é multiplicar o caudal fixo por hora por 6.
Insira a altura de aspiração estática acima do solo e o nível dinâmico da água. Normalmente, o perfurador de poços irá fornecer-lhe esta informação. Neste exemplo, já determinámos ambos os valores e vamos simplesmente inserir a informação.
Também pode calcular potenciais perdas por atrito no sistema de tubagem. Isto é relevante se a altura de aspiração estática acima do solo for elevada ou se tiver de bombear a água para longe, mas neste exemplo vamos deixar esse campo em branco.
Definir o seu mês de dimensionamento serve para alcançar o ponto de funcionamento. Por exemplo, para um sistema de rega, deverá ser definido para o mês de pico de crescimento da cultura.
Para água potável, deverá selecionar o mês em que a radiação solar é mais fraca. Uma regra geral é que se estiver no hemisfério norte, deverá ser definido para julho, e se estiver no hemisfério sul, para janeiro. Como estamos em Sevilha, vamos defini-lo para julho.
A seguir, precisa de selecionar o seu tipo de módulo solar. Também pode selecionar dois se quiser comparar dois tipos diferentes. Vamos deixar o modelo standard neste exemplo, o GF270.
Agora que definimos todas as configurações principais, estamos prontos para ver o resultado do dimensionamento. No entanto, se quiser personalizar ainda mais o projeto de dimensionamento, consulte as configurações disponíveis nos diversos menus de lista pendente, já que todas elas podem ser personalizadas de acordo com o seu projeto.
Com todos os pontos de informação já selecionados, podemos ver os resultados. Clique em ‘Iniciar dimensionamento’. Aqui será apresentada uma lista dos resultados do dimensionamento.
Pode alternar entre eles para ver os vários parâmetros, como o número de módulos solares, a produção média diária de água e a energia da matriz solar. Também lhe é apresentada uma visão geral do desempenho da bomba durante os vários meses do ano.
Clique na solução que preferir. Será apresentada uma curva de desempenho detalhada, enquanto também pode navegar nas especificações, partes do sistema e mais detalhes dos resultados do seu dimensionamento. Por último, pode gerar um relatório clicando em 'Imprimir/PDF'.
Aí poderá adicionar o conteúdo que quiser, para que o relatório tenha a informação exata que pretender apresentar. Escolha pelo menos 'Resultado do dimensionamento' e "Acessórios".
Clique em Gerar PDF para ver o relatório. E é tudo. Resumindo, toda a informação de que precisa para dimensionar um sistema solar no Grundfos Product Center é a localização do projeto, o caudal por dia, a altura de aspiração estática e o nível dinâmico da água.
É simples. Agora é a sua vez!