Uma introdução aos sistemas solares de bombeamento de água

Conheça as noções básicas dos sistemas solares de bombeamento de água, assim como as diversas aplicações onde podem ser utilizados.

Algumas fonte de energia, como o diesel, podem ser desnecessariamente dispendiosas no que diz respeito ao funcionamento das bombas. Felizmente, há uma solução para isto: a energia solar.

A energia solar é fiável e não tem quaisquer custos operacionais, o que faz dela a companhia perfeita para qualquer sistema de bombeamento de água, independentemente de ser destinado à produção de água ou à distribuição de água. Neste módulo de formação, vamos apresentar-lhe os sistemas solares de bombeamento de água.

Primeiro, vamos fazer uma introdução à energia solar em geral, assim como ao desempenho típico com que é possível contar. Depois disso, vamos analisar em maior detalhe as principais vantagens dos sistemas de bombeamento solar a energia solar.

Por último, usaremos um exemplo específico para mostrar a eficácia que um sistema de bombeamento a energia solar pode ter. Vamos então começar. Usar energia solar como fonte de energia é cada vez mais popular em todo o mundo, sendo aplicada para diversos fins, incluindo fornecer energia a habitações e edifícios comerciais.

A radiação solar pode fornecer até 600-1000W/m2 num dia de sol. Num dia nublado, obterá habitualmente 50-300W/m2. Mas não é só a quantidade de sol que determina o desempenho.

Os painéis também são influenciados pela temperatura. Por exemplo, quando a temperatura é elevada, a tensão desce, enquanto a corrente se mantém mais ou menos inalterada, o que significa que é produzida menos energia.

Num dia perfeito, terá cerca de 10 horas de sol. No entanto, não significa que terá o mesmo nível de potência durante as 10 horas. Por exemplo, se o sol nascer às 6 da manhã, os níveis de radiação não serão suficientes para alimentar os painéis.

Por norma, o seu sistema de bombeamento solar irá receber mais energia entre as 10:00 e as 16:00, quando o sol está no seu auge. Em termos da alimentação dos sistemas solares de bombeamento de água, a popularidade do bombeamento solar tem aumentado nos últimos anos.

Vamos analisar as razoes para isso ter acontecido. Antes de mais, existe o custo. O custo inicial dos painéis solares era anteriormente bastante elevado. Mas, atualmente, o preço dos painéis solares continua a baixar, o que significa que o tempo de recuperação do investimento é agora ainda mais curto.

E como a energia é solar, não existem quaisquer custos operacionais. Em comparação, um gerador a diesel tem custos operacionais extremamente elevados. Outra das principais vantagens dos sistemas solares de bombeamento de água é o nível reduzido de manutenção.

Na verdade, a única manutenção necessária é uma limpeza ocasional dos painéis solares. O gerador a diesel, pelo contrário, requer um elevado nível de manutenção e exige total atenção dado que precisa de ser abastecido regularmente.

Depois há o aspeto ecológico do sistema alimentado a energia solar. Uma das vantagens mais óbvias da tecnologia solar é o facto de usar energia limpa e natural. Comparada com a energia poluente dos geradores a diesel, é, de longe, a solução mais energeticamente eficiente.

Agora que delineámos as principais vantagens da utilização de energia solar, vamos focar-nos no funcionamento dos sistemas solares de bombeamento de água. Neste exemplo, vamos usar uma pequena quinta como ponto de partida.

O nosso objetivo será abastecer água para o gado e a nossa bomba selecionada será a bomba submersível SQFlex da Grundfos. Em primeiro lugar, a bomba tem de ser instalada num furo ou num poço. A bomba poderá então elevar a água para o gado utilizando energia solar.

Quando a calha estiver cheia, a bomba será desligada automaticamente pelo sinal do interruptor de nível enviado através de uma unidade de controlo CU200. Contudo, também pode continuar a bombear água e armazená-la num depósito para uso posterior.

É só um exemplo de como um sistema solar de bombeamento de água pode ser usado. Outras aplicações possíveis incluem bombear água para habitações remotas, regar campos e fornecer água a zonas rurais que não são abrangidas por energia da rede.

E assim terminamos às noções básicas dos sistemas solares de bombeamento de água. Vamos recapitular as principais vantagens mais uma vez. Os preços dos painéis solares estão a baixar.

Adicionando a isso o facto de não existirem custos operacionais, o período de recuperação do investimento torna-se ainda mais curto. Os sistemas solares de bombeamento solar praticamente não requerem manutenção.

E, por último, os sistemas solares de bombeamento usam energia limpa e natural.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 25 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio