Uma visão geral completa dos acessórios solares

Obtenha uma visão geral completa, à medida que lhe apresentamos os vários acessórios para as soluções solares de bombeamento de água.

Uma aplicação solar de bombeamento de água inclui vários acessórios, todos os quais podem ser adicionados às estações solares de bombeamento de água.

Desde interruptores de funcionamento em seco a sistemas de monitorização remota, este breve módulo irá dar-lhe a conhecer tudo sobre os acessórios que a Grundfos oferece na sua gama solar.

Vamos começar. Primeiro, temos o disjuntor DC. Um disjuntor DC destina-se aos painéis SOLARES e a sua função principal permite-lhe desligar a alimentação, para que os painéis possam ser operados com segurança durante a assistência.

Além disso, é possível aplicar um disjuntor DC em cada “string” de uma matriz de painéis solares, tornando muito mais fácil localizar avarias, pois permite desligar só um “string” para verificar os cabos e outros problemas.

Depois, temos o protetor contra sobretensão. Esta unidade oferece proteção contra relâmpagos e trovoadas nas proximidades, mas não protege em caso de queda direta de relâmpagos.

Graças à sua capacidade de proteger contra estes fenómenos meteorológicos naturais, prolonga a vida útil dos inversores solares renováveis e, ao mesmo tempo, protege os painéis solares. A seguir temos a caixa de combinação.

A função da caixa de combinação é reunir a potência de vários “strings” solares. As caixas de combinação existem em diferentes formas.

Uma é uma solução simples, em que os fios estão ligados diretamente aos “strings” nos painéis, enquanto outra é mais avançada e inclui fusíveis, possibilidades de desconexão de DC e também o já referido protetor contra sobretensão, para proteger a caixa.

Depois, temos o filtro de onda sinusoidal. Este filtro destina-se apenas a unidades de frequência externas de 380 VAC ou mais. É um componente essencial, uma vez que evita o desgaste do motor.

Isto deve-se ao facto de as unidades de frequência externas usarem modulação por largura de impulso para criar uma forma de onda sinusoidal, o que cria picos de tensão e de corrente, causando a rutura do isolamento do motor.

Graças ao filtro de onda sinusoidal, a vida útil do motor é prolongada, o sistema é submetido a menos tensão e o ruído é minimizado. Segue-se o interruptor de funcionamento em seco.

É importante que a bomba esteja sempre submersa em água. Caso contrário, existe um risco elevado de a bomba ficar danificada. A SQFlex possui um interruptor de funcionamento em seco incorporado, mas para a SP irá precisar dum componente extra para detetar funcionamento em seco.

Se uma situação de funcionamento em seco for possível, recomendamos que as bombas utilizem um interruptor de funcionamento em seco. Ao usar um interruptor de funcionamento em seco numa bomba submersível, o seu sistema pode detetar quando a água desaparece ou baixa no furo.

Para uma bomba de superfície, recomendamos um interruptor de sensor ultrassónico para detetar água na tubagem. Depois temos a proteção galvânica, que consiste em ânodos de zinco. Eles ajudam a evitar a corrosão na água.

Além disso, os pequenos ânodos sacrificiais ajudam a proteger contra um teor elevado de cloreto ou águas salobras. Dependendo da qualidade da água, os ânodos de zinco devem ser substituídos ocasionalmente. A seguir, temos a camisa de refrigeração.

Uma camisa de refrigeração garante que o motor é arrefecido. Este tipo de equipamento é essencial quando a água entra no furo acima da instalação da bomba, uma vez que areia e sedimentos passam pela entrada da bomba.

Sem camisa de refrigeração, entrariam na bomba areia e sedimentos, danificando-a. A seguir temos as caixas de terminais. A CU200, que é a caixa de terminais para a Grundfos SQFlex, permite-lhe adicionar um interruptor de nível.

Quando o depósito de armazenamento está cheio, o interruptor de nível sinaliza à CUpara desligar a bomba. Outra possibilidade é o controlador IO101, que lhe permite alternar automaticamente entre painéis solares e alimentação AC, em termos do funcionamento da bomba.

Ambos os controladores foram concebidos para operar com a SQFlex, embora o IOtambém funcione com uma bomba CRFlex. E, por fim, existe a solução de monitorização remota.

E como as instalações solares são tipicamente instaladas em lugares remotos, nem sempre podemos contar que haja pessoas por perto para monitorizarem manualmente e verificarem o sistema.

Por isso, é particularmente relevante utilizar soluções de monitorização como a Gestão Remota Grundfos para monitorizar as estações.

Ao fazê-lo, pode obter instantaneamente informação tangível sobre o funcionamento, assim como curvas de tendência, alarmes e avisos. Permite-lhe reagir a quaisquer problemas e também minimizar o número de visitas de serviço.

E assim terminamos a abordagem à gama de acessórios solares da Grundfos, garantindo-lhe que estará bem informado quando tiver de selecionar acessórios para estações de bombeamento solar.

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 2
Tempo de duração
Tempo de duração: 18 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Avançado