6 perguntas Básico

teste ECADEMY

15 - Dimensionamento da Bomba

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Qual é o limite de areia na água do poço, conforme recomendado pela US EPA e pela National Water Works Association para irrigação por inundação?

Pergunta 4 of 6 Básico

Quantas horas uma bomba de tamanho correto funcionará por dia para atender à demanda?

Pergunta 5 of 6 Básico

Identifique os fatores que não são considerados para calcular os requisitos totais da altura manométrica da bomba?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 15 - Dimensionamento da Bomba

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 15 - Dimensionamento da Bomba teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual é o limite de areia na água do poço, conforme recomendado pela US EPA e pela National Water Works Association para irrigação por inundação?
A: 15ppm
Correct
Q: Quais são os dois fatores que devem ser garantidos quando a carga total de uma bomba de água subterrânea é calculada?
A: Não há elevação de sucção. Em vez disso, há lençol freático estático e o rebaixamento deve ser adicionado ao aumento de elevação.
Correct
Q: Identifique quais das seguintes frases são verdadeiras:
A: O rebaixamento é a diferença entre o nível de água estático e dinâmico.
Correct
Q: Quantas horas uma bomba de tamanho correto funcionará por dia para atender à demanda?
A: 12-18 horas
Correct
Q: Identifique os fatores que não são considerados para calcular os requisitos totais da altura manométrica da bomba?
A: Fluxo da bomba
Correct
Q: Qual das opções a seguir é verdadeira sobre uma bomba centrífuga?
A: Se a bomba estiver bombeando com um fluxo mais baixo, ela fornecerá uma pressão mais alta.