8 perguntas Básico

teste ECADEMY

59 - Grupos de Pressurização

Este curso contém 8 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 8 Básico

Como é que é arrefecido o motor do MQ?

Pergunta 4 of 8 Básico

A gama CM booster podem ser ligados para...

Pergunta 7 of 8 Básico

Ao programar a altura de sucção, deverá ter em consideração...

Pergunta 8 of 8 Básico

O grupo hidropneumático MQ é uma bomba auto-ferrante?

Pergunta 8 of 8 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 59 - Grupos de Pressurização

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 59 - Grupos de Pressurização teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Como é que é arrefecido o motor do MQ?
A: Água
Correct
Q: O que significa 'PM'?
A: Pressure manager
Correct
Q: Todos os grupos de pressurização CM têm...
A: Proteção contra sobrecarga, bloqueio e funcionamento a seco.
Correct
Q: A gama CM booster podem ser ligados para...
A: Ambos acima
Correct
Q: O grupo de pressurização CME da Grundfos proporciona...
A: Pressão constante e controlo de pressão personalizado pelo utilizador
Correct
Q: O grupo hidropneumático MQ arranca quando...
A: É detetado caudal ou baixa pressão
Correct
Q: Ao programar a altura de sucção, deverá ter em consideração...
A: O comprimento do tubo de sucção
Correct
Q: O grupo hidropneumático MQ é uma bomba auto-ferrante?
A: Sim