Modos de controlo para poupanças máximas
Conheça os três modos de controlo e descubra qual é o mais energeticamente eficiente.
Como sabe, um sistema de bombeamento podefuncionar em diferentes modos de controle.
As suas economias energéticas depende do modo de controle que seleciona.
Vamos analisar 4 modos de controle diferentes e as curvas correspondentes, para ver qual poupa mais energia.
Temos o modo não controlado, o modo de pressão constante, o modo de pressão diferencial proporcional calculadae o modo de pressão diferencial proporcional, em que a pressão diferencial é medida no sistema.
O modo não controlado está ultrapassado e geralmente não é recomendado.
Todos os outros três modos de controle são usados para bombas principais e circuitos de mistura, mas são aplicados em diferentes tipos de sistemas.
O modo de controle 2 é usado quando a autoridade da válvula é superior a 50% da perda total de pressão no sistema. O modo de controle 3 é recomendado para sistemas em que a pressão diferencial é medida ao longo da bomba e a autoridade da válvula é inferior a 50%.
O modo de controle 4 é recomendado para sistemasem que a pressão diferencial é medida no sistema e a autoridade da válvula é inferior a 50%. A economia energética é maior no modo de controle 4.