6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

48 - Sistemas de Aquecimento

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 48 - Sistemas de Aquecimento

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 48 - Sistemas de Aquecimento teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual é o bónus adicional da utilização de uma bomba MAGNA3?
A: As condições de condensação fiáveis aumentam a eficiência do sistema em cerca de 10% – o que, por sua vez, significa um funcionamento mais económico, assim como a redução da quantidade de gás necessária graças ao aumento da eficiência.
Correct
Q: Quais são as consequências de um sistema desequilibrado?
A: Um sistema desequilibrado irá aumentar o consumo de energia e também irá afetar o clima interior de um edifício.
Correct
Q: O que caracterizam os custos do ciclo de vida de um sistema de aquecimento?
A: Os custos de funcionamento são significativamente superiores ao investimento inicial. Uma relação de 20:1 não é invulgar.
Correct
Q: Quais são os benefícios de utilização do controlador portátil Grundfos GO com o MAGNA3 em termos de equilíbrio?
A: A função FLOWLIMIT pode ser acedida remotamente através do Grundfos GO e o limite de fluxo pode ser definido num instante para tornar o comissionamento mais fácil do que nunca.
Correct
Q: Por que motivo é importante manter um caudal exato em aplicações de caldeira de gás de condensação?
A: Se o caudal for demasiado elevado, irá afetar a temperatura de retorno e tornar as condições de condensação do gás de combustão impossíveis.
Correct
Q: O que caracteriza a tecnologia FLOWLIMIT?
A: A tecnologia FLOWLIMIT possibilita a definição de um caudal máx., o que significa que o caudal de projeto nunca é excedido independentemente do diâmetro do tubo e da perda de pressão.