6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

37 - Grundfos SQ/SQE

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Além de limitar a absorção de corrente da rede elétrica durante o arranque da bomba, como é que a funcionalidade de arranque suave beneficia o funcionamento?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 37 - Grundfos SQ/SQE

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 37 - Grundfos SQ/SQE teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Porque é que o dimensionamento correto da bomba submersível é importante?
A: Porque uma bomba subdimensionada não conseguirá fornecer o caudal e a pressão requeridos e uma bomba sobredimensionada reduz a eficiência energética, aumentando os custos de funcionamento.
Correct
Q: Porque é importante proteger a bomba de sobretensão e subtensão?
A: Porque grandes variações na alimentação acabarão por danificar o motor ao longo do tempo.
Correct
Q: A bomba SQ de 3" é obviamente ideal para furos novos, mas onde mais pode ser utilizada?
A: Em furos originalmente de 4" cujo orifício foi estreitando ao longo dos anos devido a sedimentos.
Correct
Q: De que características de proteção dispõe a SQE?
A: Manipulação de tensão, arranque suave, proteção contra funcionamento em seco e proteção contra sobrecargas.
Correct
Q: Como funciona a proteção contra funcionamento em seco integrada?
A: Desliga a bomba automaticamente caso seja detetada falta de água.
Correct
Q: Além de limitar a absorção de corrente da rede elétrica durante o arranque da bomba, como é que a funcionalidade de arranque suave beneficia o funcionamento?
A: Reduz a ocorrência do golpe de aríete nas tubagens e minimiza o desgaste durante o arranque.