Funcionalidades de proteção da GRUNDFOS SQ/SQE: Proteção contra funcionamento em seco
Conheça a proteção contra funcionamento em seco incorporada da SQ/SQE e as diversas vantagens tanto para o instalador, como para o proprietário da habitação.
A gama de bombas submersíveis SQ/SQE da Grundfos vem equipada com três funcionalidades de proteção exclusivas.
Neste vídeo, vamos focar-nos na proteção contra o funcionamento em seco. Para ilustrar a funcionalidade, vamos comparar as bombas SQ/SQE com uma bomba submersível convencional de 4”.
Mas primeiro vamos analisar mais de perto porque o funcionamento em seco ocorre. O nível estático da água à volta de um poço sobe e desce dependendo do quanto chove e da quantidade de água que é bombeada na área.
Ao ligar uma bomba num poço, a bomba atrai a água para a entrada da bomba, criando uma zona de rebaixamento em forma de cone.
Se o nível estático da água for demasiado baixo ou se a capacidade da bomba exceder o rendimento máximo do poço, o rebaixamento fará o nível da água descer abaixo da entrada da bomba.
Isto significa que aquela bomba irá funcionar sem água. Uma bomba convencional de 4" não deteta essa situação de funcionamento em seco.
Irá simplesmente continuar a funcionar, mas sem o caudal de água essencial para arrefecer o motor e lubrificar os rolamentos da bomba. O resultado é um desgaste crítico dos rolamentos e um risco iminente de sobreaquecimento.
Se o motor possuir proteção térmica incorporada, irá desligar-se quando for detetada uma determinada temperatura do motor. Mas assim que o motor arrefecer, reiniciará e repetirá este padrão prejudicial de funcionamento em seco.
E o funcionamento em seco de curta duração acabará por reduzir o desempenho da bomba e a vida útil da mesma. Se a situação se prolongar por um período alargado, a bomba poderá avariar por completo devido ao desgaste dos componentes.
A proteção contra funcionamento em seco em bombas de 4" requer equipamento extra. Com a gama SQ/SQE, esta funcionalidade já está incorporada. Vejamos como funciona.
Se o nível da água no poço descer abaixo da entrada, o consumo de energia do motor desce drasticamente, uma vez que não há água para transportar. Essa alteração no funcionamento é detetada imediatamente pelo conversor de frequência incorporado, que para o motor antes que ocorram danos.
Após 5 minutos, a bomba irá retomar o funcionamento automaticamente, mas se continuar a não haver água, a bomba irá parar de funcionar ao fim de apenas cinco segundos. Este padrão irá repetir-se até a água estar acima do nível da entrada.
A vida útil e o desempenho da bomba mantêm-se iguais após estas breves ocorrências de funcionamento em seco. Quando o nível da água subir acima da entrada, a bomba reiniciará e funcionará sem ter sido afetada.
São claras a vantagens da proteção contra funcionamento em seco da SQ/SQE. O instalador evitará visitas de assistência dispendiosas e demoradas causadas por danos nas bombas devido a longos períodos de funcionamento em seco.
O proprietário da habitação terá acesso a água sempre que esta esteja disponível no poço, com uma bomba que se irá autoproteger e funcionar fiavelmente durante anos.