Caso real: Como uma bomba Grundfos SQ deu provas de ser a bomba de substituição perfeita
Saiba como uma empresa de perfuração de poços americana beneficiou ao substituir uma bomba submersível convencional por uma bomba submersível SQ da Grundfos e conheça as aplicações em que uma bomba SQ/SQE é a solução ideal.
Em termos de abastecimento de águas subterrâneas, a gama de bombas submersíveis SQ da Grundfos é a escolha certa.
Na primeira parte desta tarefa vamos focar-nos num caso específico em que a empresa americana Partridge Well Drilling substituiu uma bomba convencional de 4" por uma bomba submersível SQ de 3".
No final da tarefa vamos apresentar-lhe as várias aplicações nas quais é possível usar a gama de bombas submersíveis SQ da Grundfos. Mas para já, dedicamos a nossa atenção ao caso prático na América.
Então, hoje estamos num novo estaleiro de obra onde instalaram uma bomba submersível de 4" e um poço artesiano de 4". Não estavam satisfeitos com o desempenho, por isso viemos fazer análises e decidimos optar por uma bomba submersível SQ de 3" da Grundfos.
Vai satisfazer algumas necessidades: abastecimento e utilização doméstica, vai fornecer rega à propriedade. Há vários aspetos que consideramos antes de visitar o local, para garantir que temos a melhor aplicação possível para o nosso cliente.
A forma como o poço é construído, a necessidade do sistema, o que o cliente precisa, o volume de litros por minuto e a pressão de abastecimento que pretendem.
A bomba SQ da Grundfos pode ser usada em qualquer aplicação de abastecimento de águas subterrâneas, seja de tipo residencial, comercial ou rega agrícola, dentro da gama de caudal da própria bomba, que é, essencialmente, de 5 a 30 galões por minuto.
A bomba SQ tem uma série de vantagens quanto a uma bomba tradicional de 4". A utilização de um motor de magneto permanente com controlo eletrónico. Este motor funciona a 10.700 RPM.
Por isso, permite-nos usar um impulsor de menor diâmetro e fornecer na mesma a pressão da água e o caudal necessários, com uma bomba de 3" para corresponder ao desempenho das bombas tradicionais de 4".
Além disso, temos proteção do motor incorporada no dispositivo eletrónico, para proteger o motor contra sobretensão, subtensão, sobrecarga e subcarga. Também nos permite ter uma funcionalidade de arranque suave no motor, para o motor acelerar lentamente quando recebe energia.
Isto faz com que o motor requeira uma corrente de arranque baixa, que nos permite usar um cabo de diâmetro menor para operar uma bomba da mesma potência da bomba de 4 polegadas.
Como é mais leve, o tamanho do cabo é um pouco menor e pode ser instalado num poço com 3" de diâmetro, sendo, em geral, menos dispendioso de instalar. Por isso, também pode haver boas vantagens financeiras.
Hoje, retirámos uma bomba submersível de 4" do poço e substituímo-la por uma bomba submersível SQ 22 de 3". Levou cerca de uma hora, talvez um pouco menos. Mas achamos que vai ser uma boa aplicação para o proprietário desta habitação.
Gostamos de instalar estes produtos para os nossos clientes por várias razões. É muito fácil de instalar, o que reduz os custos para o cliente. Outra razão é a qualidade do produto.
É uma bomba duradoura que os clientes poderão utilizar durante muitos anos. Não requer muita assistência e tem custos reduzidos para eles. E é uma bomba que tem um bom desempenho em muitas aplicações.
Por isso, como demonstrámos aqui, aplicar uma bomba submersível SQ no abastecimento doméstico de água é muito vantajoso tanto para o instalador, como para o proprietário. Mas o abastecimento doméstico de água não é a única aplicação em que a SQ tem um bom desempenho.
Na segunda parte desta tarefa vamos apresentar-lhe uma série de outras aplicações para as quais a SQ é ideal. Como acabámos de ver, pode ser usada no abastecimento doméstico de água. Juntamente com a rega, são as duas aplicações mais comuns.
No entanto, também pode ser usada para baixar o nível das águas subterrâneas. Isto aplica-se frequentemente durante a fase de construção se o nível das águas subterrâneas for muito elevado.
Seja qual for a situação, a SQ ajuda a garantir que o solo em volta do estaleiro de construção está seco. Depois também pode ser aplicada em ‘ATES’, ou sistemas de armazenamento de energia térmica em aquíferos.
Em resumo, ATES aplica-se ao fornecer refrigeração e aquecimento a habitações extraindo e injetando águas subterrâneas. A SQ também pode bombear águas agressivas, como concentrações de água salgada até 2000 partes por milhão a +5 ºC, e até 1100 partes por milhão a +20 ºC.
Este tipo de conteúdo torna a água muito agressiva para os materiais da bomba, por isso, para evitar a corrosão, recomenda-se utilizar as bombas SQ-N ou SQE-N, que são mais resistentes à corrosão.
Por último, a gama SQ pode ser usada para drenar e controlar água contaminada. A versão SQE-NE foi criada para lidar com este tipo de aplicação, com vedantes de borracha e materiais de impulsor especiais.
E assim terminamos a abordagem das aplicações em que é possível usar uma bomba submersível SQ da Grundfos. Vamos resumir o que aprendemos nesta tarefa.
Em primeiro lugar, oferece proteção do motor incorporada contra sobretensão, subtensão, sobrecarga, subcarga e função de arranque suave.
É fácil, rápida e barata de instalar e cabe tanto em furos de 3” como em poços maiores. É uma bomba de alta qualidade e duradoura, garantindo que requer pouca assistência e tem melhor fiabilidade.
Por último, a gama de bombas submersíveis SQ da Grundfos pode ser usada numa variedade de aplicações, incluindo:
-Abastecimento doméstico de água
-Rega -Descida do nível freático
-ATES: Armazenamento de energia térmica em aquíferos
-Bombeamento de águas agressivas
- E drenagem de água contaminada... ... demonstrando, de novo, a flexibilidade e versatilidade da gama de bombas SQ.