8 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

17 - Bombeamento de águas subterrâneas

Este curso contém 8 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 8 Intermédio

Além do funcionamento da bomba energeticamente eficiente, como é que uma unidade de frequência beneficia a sua instalação?

Pergunta 4 of 8 Intermédio

Que tipo de tubagem de elevação tem maior probabilidade de se manter isenta de incrustações?

Pergunta 6 of 8 Intermédio

Qual é a forma mais eficaz de se manter atualizado quanto ao estado da sua bomba?

Pergunta 7 of 8 Intermédio

Como é que a sobretensão, a subtensão, o desequilíbrio de fases e a perda de fases afetam o motor da bomba?

Pergunta 8 of 8 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 17 - Bombeamento de águas subterrâneas

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 17 - Bombeamento de águas subterrâneas teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Além do funcionamento da bomba energeticamente eficiente, como é que uma unidade de frequência beneficia a sua instalação?
A: Inclui proteção do motor incorporada
Correct
Q: Porque é boa ideia fazer um poço onde o nível das águas subterrâneas seja o mais alto possível?
A: Quanto mais curta for a distância até à água, menos dispendioso será fazer o furo e, posteriormente, bombear a água até à superfície
Correct
Q: Quais poderão ser as consequências de usar uma bomba subdimensionada num poço?
A: A bomba pode não ser capaz de fornecer a capacidade necessária
Correct
Q: Que tipo de tubagem de elevação tem maior probabilidade de se manter isenta de incrustações?
A: Tubagens flexíveis
Correct
Q: O que é possível fazer se a areia continuar a entrar num poço depois do desenvolvimento ter sido realizado?
A: O perfurador do poço pode tentar operar a bomba à capacidade máxima por períodos curtos ao longo de alguns dias
Correct
Q: Qual é a forma mais eficaz de se manter atualizado quanto ao estado da sua bomba?
A: Monitorização online remota
Correct
Q: Como é que a sobretensão, a subtensão, o desequilíbrio de fases e a perda de fases afetam o motor da bomba?
A: Aumentam a temperatura do motor, reduzindo a vida útil
Correct
Q: Porque é importante conhecer o rebaixamento da água?
A: Quanto mais o rebaixamento aumentar durante o funcionamento da bomba, mais pressão será necessária para elevar as águas subterrâneas até à superfície