6 perguntas Básico

teste ECADEMY

44 - Controlo e equilibragem completos com o circulador ALPHA3 interligado

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 6 Básico

Dos seis modos de controlo disponíveis, quantos lhe permitem configurar a bomba para funcionar a um valor de ajuste específico?

Pergunta 4 of 6 Básico

O Bluetooth liga o ALPHA3 diretamente a um smartphone. É possível ampliar o alcance da comunicação bidirecional?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 44 - Controlo e equilibragem completos com o circulador ALPHA3 interligado

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 44 - Controlo e equilibragem completos com o circulador ALPHA3 interligado teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Dos seis modos de controlo disponíveis, quantos lhe permitem configurar a bomba para funcionar a um valor de ajuste específico?
A: Três 
Correct
Q: Como é possível fazer a reposição da bomba após uma avaria?
A: Tanto na aplicação como premindo o botão de alimentação/caudal no interface de utilizador na bomba 
Correct
Q: A aplicação Grundfos GO Remote foi criada especificamente para o ALPHA3?
A: Não, esta aplicação é uma solução comprovada para fazer a gestão de todas as bombas E da Grundfos
Correct
Q: O Bluetooth liga o ALPHA3 diretamente a um smartphone. É possível ampliar o alcance da comunicação bidirecional?
A: Sim, pode usar na mesma o ALPHA READER 
Correct
Q: Três dos modos de controlo usam AUTOADAPT. Qual é respetiva função?
A: Ajusta automaticamente o desempenho à necessidade efetiva 
Correct
Q: O ALPHA3 já é líder no mercado em termos de eficiência energética; como é que o modo de Agendamento na aplicação GO Remote melhora ainda mais essa vertente?
A: Configura a bomba para funcionar em períodos específicos, de acordo com o agendamento diário