4 perguntas Avançado

teste ECADEMY

33 - Uma introdução à Dosagem Digital

Este curso contém 4 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 4 of 4 Avançado

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 33 - Uma introdução à Dosagem Digital

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 33 - Uma introdução à Dosagem Digital teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Como o controle FCM reduz o consumo de produtos químicos?
A: Estabilizando automaticamente o desempenho da bomba se a temperatura ou o fluxo estiverem instáveis
Correct
Q: Por que os controles FCM são integrados em bombas dosadoras digitais?
A: Para fornecer um desempenho de dosagem mais preciso e melhor.
Correct
Q: Como o controle FCM permite detectar eventuais desvios de vazão no sistema?
A: Enviando um alarme se houver aumento de pressão quando o fluxo for bloqueado e reagindo a outras falhas, como cavitação ou ruptura de tubulação e desligando o sistema se detectar falhas graves
Correct
Q: Como a dosagem digital torna redundante a modificação do comprimento do curso?
A: Devido ao controle interno de velocidade do curso implementado na bomba dosadora digital ou no motor de passo, garantindo que a dosagem funcione a uma taxa suave e contínua.