Substituição do circulador
Veja como é simples substituir um circulador mais antigo por um circulador ALPHA2 em apenas 2 minutos.
Bem-vindo à tarefa de e-learning Substituição do circulador ALPHA2. Neste vídeo de 2 minutos mostramos-lhe como substituir um circulador antigo pelo novo ALPHA2.
Primeiro, desligue o circulador instalado e remova a fonte de alimentação. Pode fazê-lo desligando o cabo de alimentação do circulador ou desligando a eletricidade no respetivo quadro elétrico.
Nos sistemas de aquecimento, desligue também a caldeira. De seguida, isole o circulador, fechando as duas válvulas de fecho.
Pode agora remover o circulador antigo da tubagem. Neste caso, removemos o circulador completo, mas, em alguns casos, pode ser necessário remover apenas a cabeça do circulador.
Coloque as juntas fornecidas e certifique-se de que o ALPHA2 está montado corretamente, antes de apertar as juntas. Quando tiver terminado, volte a abrir as válvulas de fecho. Assim enche a bomba com água e terá tempo para montar a ficha ALPHA2.
Por fim, está na hora de ligar o ALPHA2. O modo de controlo AUTOADAPT predefinido é a opção mais eficiente em mais de 80% dos sistemas, mas o ALPHA2 tem outros nove modos de controlo disponíveis no caso de um sistema com requisitos especiais.