Veelgestelde vragen

Vraag: Waarom schakelt de MQ-pomp uit tijdens bedrijf?

Antwoord:

Hij kan drooglopen; de zuigleiding moet geheel gevuld zijn. De temperatuur van het medium kan te hoog zijn (> 35 °C), de omgevingstemperatuur kan te hoog zijn (> 45 °C), de motor kan overbelast zijn; controleer de pompas op vrije beweging, de voedingsspanning kan te laag zijn, controleer de aansluiting. Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf om deze werkzaamheden uit te voeren.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.