Veelgestelde vragen

Vraag: Welk minimale vulniveau is vereist om de afvalwater- of drainagepomp goed te laten werken?

Antwoord:

De EF- en SE-pompen zijn voorzien van motoren die worden gekoeld door het verpompte medium dat er omheen stroomt. Om te zorgen dat de motoren goed gekoeld worden moeten EF- en SE-pompen altijd geheel ondergedompeld worden in het te verpompen medium als zij draaien. Voor toepassingen waarbij dit niet mogelijk is mag het vulniveau nooit onder de helft van de hoogte van de pomp komen.

KP- en AP-pompen hebben daarentegen motoren die van binnenuit worden gekoeld door het verpompte medium dat door de pomp stroomt. Daarom hoeven deze pompen als zij draaien niet ondergedompeld te zijn in het te verpompen medium, zodat verpompen tot een niveau van 3 cm mogelijk is.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.