Veelgestelde vragen

Vraag: Wat is cavitatie?

Antwoord:

Cavitatie is de vorming en abrupte ineenstorting van met damp gevulde belletjes. Dit proces vindt plaats op punten in de pomp waar de druk tot onder de dampdruk van het te verpompen medium daalt. De dampdruk van een vloeistof is de druk waarbij de vloeistof begint te koken of te verdampen. Cavitatie, waardoor de pomp kan beschadigen, treedt op wanneer de netto positieve zuighoogte (NPSHR) die de pomp nodig heeft niet beschikbaar is.

Om cavitatie te voorkomen moet er een minimale druk aanwezig zijn aan de zuigopening die de beschikbare netto positieve aanzuighoogte, NPSHA, wordt genoemd en die voorkomt dat de vloeistof gaat koken of verdampen. Er moet worden gezorgd dat de aangelegde druk bij de aanzuigopening altijd hoger is dan de dampdruk van de vloeistof bij een bepaalde temperatuur van het medium.

Opmerking: Als er cavitatie in de pomp optreedt, dan dient de regelklep aan de drukzijde te worden geknepen om het debiet en daarbij de NPSH-waarde die de pomp nodig heeft te verlagen. Het resterende debiet dient daarbij hoog genoeg te blijven om de pomp voldoende te koelen en te smeren.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.