Veelgestelde vragen
Vraag: Welke invloed hebben de dichtheid en viscositeit van een medium op de pompcapaciteit?
Antwoord:
Tenzij anders is bepaald, zijn de curven in de documentatie van Grundfos gespecificeerd voor de dichtheid en viscositeit van water op een temperatuur van 20 °C (specifieke dichtheid = 1 en viscositeit = 1). De pompcapaciteit moet misschien worden aangepast als de dichtheid en viscositeit van het te verpompen medium afwijken van de dichtheid en viscositeit van water bij een temperatuur van 20 °C (specifieke dichtheid = 1 en viscositeit = 1).
Voor het uitvoeren van berekeningen voor de pomp kan het betreffende medium worden geconfigureerd en gebruikt in ons dimensioneringsprogramma.
Extra informatie:
Verbeter uw kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.