Veelgestelde vragen
Vraag: Wat gebeurt er als de pomp te ver naar de rechterzijde van de curve draait?
Antwoord:
Als een pomp te ver naar de rechterkant van de curve draait, dan betekent dit dat de pomp een debiet levert dat hoger is dan waarvoor de pomp bedoeld is. Met andere woorden: De pomp is te klein voor het debiet dat het systeem nodig heeft. Als u deze pomp binnen dit bereik gebruikt, dan kan dit de pomp en de motor beschadigen.
De pomp moet altijd gebruikt worden tussen de bovenste en onderste debietgrenzen. In het ideale geval dient de pomp zo dicht mogelijk bij het punt van optimale efficiëntie te worden gebruikt voor een lange levensduur en minimaal energieverbruik.
Extra informatie:
Verbeter uw kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.