Veelgestelde vragen

Vraag: Wat doet de MQ in het geval van drooglopen?

Antwoord:

Het droogloopalarm gaat af als de motor draait, het debiet lager is dan 0,07 m³/u en de druk lager is dan de druk zoals ingesteld op de drukschakelaar. Als dit meer dan een minuut aanhoudt, dan gaat het alarm af en wordt de motor uitgeschakeld. Hierna probeert de MQ elke 30 minuten opnieuw te starten. Als er na 24 uur nog steeds niet voldoende water beschikbaar is, wat betekent dat alle herstartpogingen mislukt zijn, dan moet de pomp handmatig herstart worden. Zelfs als het alarm afgaat kan de pomp altijd handmatig herstart worden door op de AAN/UIT-knop te drukken.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.