Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe werkt nachtverlaging?
Antwoord:
De nachtverlaging wordt geactiveerd (als dit zo is geconfigureerd) via de aanvoertemperatuur van de warmtebron.
Als de aanvoertemperatuur gedurende meer dan twee uur met meer dan 10-15 °C daalt en de temperatuurdaling ten minste 0,1 °C per minuut bedraagt.
De pomp schakelt direct terug naar de normale modus wanneer de aanvoertemperatuur weer met 10 °C stijgt.
De nachtverlaging werkt alleen als de pomp in de aanvoerleiding van de warmtebron is geïnstalleerd.
Extra informatie:
Verbeter uw kennis
Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.