Veelgestelde vragen

Vraag: Hoe kan de SQ/SQE worden beveiligd tegen drooglopen?

Antwoord:

SQ-pompen hebben een ingebouwde droogloopbeveiliging waarbij geen niveausensor nodig is. Als er te weinig water is, dan wordt de pomp uitgeschakeld nadat de vooraf ingestelde stroomwaarde is bereikt om te voorkomen dat de motor oververhit raakt. Daartoe controleert de software die is geïntegreerd in de CU 300/301 regelaar het stroomverbruik. Als het stroomverbruik te laag is wordt de pomp gedurende vijf minuten uitgeschakeld. Als die tijd is verstreken, dan wordt geprobeerd de pomp automatisch te herstarten.

De stroomwaarde waarbij de pomp uitschakelt wordt geconfigureerd tijdens de inbedrijfstelling van de SQE met behulp van afstandsbediening R100 of Grundfos GO. De aanbevolen instelwaarden staan vermeld in de bedieningsinstructies. Als de capaciteitscurve verandert, dan moet er een nieuwe uitschakelwaarde worden berekend met de PC-tool 'SQE - bereken variabel toerental'.

Extra informatie:

Verbeter uw kennis

Ontdek hoe u een lager energieverbruik, meer comfort en een ongeëvenaarde bedrijfszekerheid voor uw toepassing kunt krijgen. Lees de verhalen van onze klanten over hoe zij profiteren van de Grundfos aanpak van intelligentie, water en energie, of zoek in onderzoek & inzichten van Grundfos voor meer leermaterialen, artikelen, whitepapers, video's en nog veel meer waar uw oplossing baat bij heeft.