Onderzoek En Inzicht

Ketelshunt

De primaire taak van de ketelshunt is om te zorgen dat het temperatuurverschil tussen de boven- en onderkant van de ketel niet te groot is. Een groot temperatuurverschil kan spanningen in het materiaal veroorzaken en zo de levensduur van de ketel verkorten.

The boiler shunt pump circulates the water from the flow pipe into the return pipe or directly into the boiler. Max. temperature difference is approx. 10-20 °C. For certain types of fuel, very low temperatures can cause corrosion at the bottom of the boiler.

Grundfos levert een serie toerentalgeregelde TPE- en UPS-circulatiepompen die geïntegreerd zijn als ketelshuntpompen voor maximale veiligheid en optimale energiezuinigheid.

Word expert in slechts een paar klikken

Bespaar tijd in uw dagelijkse werkzaamheden door uw vaardigheden, uw know-how en uw werkzaamheden te verbeteren met het online trainingsplatform ECADEMY.

Klik op een cursus hieronder om direct met uw training te beginnen.

Gerelateerde producten

Vind producten van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.

Verwante toepassingen

Vind toepassingen van Grundfos die verwant zijn aan dit onderwerp.