Methoden van waterdesinfectie
Kom meer te weten over de verschillende methoden van waterdesinfectie en welke het meest efficiënt is.
In veel warm- en koudwatersystemen voor huishoudens is waterdesinfectie vereist om te voorkomen dat eindgebruikers besmet raken door gevaarlijke legionellabacteriën.
Tegenwoordig zijn er een aantal methoden beschikbaar voor waterdesinfectie.
Om te achterhalen welke daarvan het meest effectief is kan elke methode worden beoordeeld op een aantal verschillende factoren.
Wij gaan hier in op de volgende acht:
Het vermogen om biofilm te verwijderen.
Het vermogen om bacteriën in een biofilm te doden.
Het vermogen om vrije bacteriën te doden.
Het vermogen om water te desinfecteren zonder smaak of geur in het water achter te laten.
De levenscycluskosten van de methode.
Het verbrandingsgevaar van de methode.
De effectiviteit van de methode wat betreft bacteriën in dode leidingen.
En het langetermijneffect van de methode op bacteriën en biofilm.
Je ziet dat hoe een van de meest gebruikte methoden voor waterdesinfectie, – thermische behandeling – niet voldoet op het gebied van twee wezenlijke factoren: het vermogen om biofilm te verwijderen en het langetermijneffect.
In feite is de enige methode die wat betreft elke factor voldoet de methode waarbij chloordioxide wordt gebruikt als waterdesinfectiemiddel.
We gaan nu nader in op deze methode en de precieze werking hiervan.
Chloordioxide is een mengsel van natriumchloriet en zoutzuur.
Vermenging van deze twee bestanddelen levert een oxiderend ontsmettingsmiddel op, en daarnaast de onschadelijke restproducten zout en water.
Chloordioxide is in staat de transporteiwitten in de legionellabacterie te vernietigen en zo de bacteriën te doden.
Daarnaast doodt de stof ook alle andere levende organismen in het water, zoals virussen, schimmels en algen.
Chloordioxide verwijdert ook biofilm in tanks en leidingen.
Uit een wetenschappelijk onderzoek naar biofilm in siliconen buizen bleek dat de biofilm na zes dagen behandeling met chloordioxide was gereduceerd tot bijna niets.
Chloordioxide is zowel zacht als effectief, omdat er veel minder chemicaliën voor nodig zijn dan voor andere biociden.
Chloordioxide wordt in het watersysteem geïnjecteerd op de plek waar de gemeentelijke waterleiding het gebouw binnenkomt.
Als je alleen het warme water wilt behandelen, is dit het injectiepunt.
Laten we nog even snel de voordelen van chloordioxide voor waterdesinfectie samenvatten:
- Chloordioxide verwijdert biofilm, vrije bacteriën en bacteriën die in de biofilm voorkomen.
- Het heeft geen effect op geur en smaak.
- Het is effectief in dode leidingen.
- De levenscycluskosten zijn laag.
- Chloordioxide is niet ph-gevoelig.
- Het heeft een lange restwerking.
- Geen verbrandingsgevaar voor gebruiker.