6 Vragen Advanced

ECADEMY test

34 - Hergebruik van industrieel water

Deze cursustoets bevat 6 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 1 van 6 Advanced

Wat is de poriegrootte van de ultrafiltratiemembraantechnologie?

Vraag 2 van 6 Advanced

Wat voor stoffen kunnen er door middel van omgekeerde osmose uit water worden verwijderd?

Vraag 3 van 6 Advanced

Wat is geen essentiële informatie tijdens het ontwerpen van een geschikt waterhergebruikproces?

Vraag 4 van 6 Advanced

Hoeveel toepassingsgebieden zijn er in de industriële waterbehandeling?

Vraag 5 van 6 Advanced

Waarom zijn veel industrieën conservatief in hun aanpak van waterhergebruik?

Vraag 6 van 6 Advanced

Als de integriteit van het membraan is aangetast, hoe kan dit worden gesignaleerd?

Vraag 6 van 6 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 34 - Hergebruik van industrieel water

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 34 - Hergebruik van industrieel water Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Wat is de poriegrootte van de ultrafiltratiemembraantechnologie?
A: 0,01 micrometer
Correct
Q: Wat voor stoffen kunnen er door middel van omgekeerde osmose uit water worden verwijderd?
A: Opgeloste vaste stoffen
Correct
Q: Wat is geen essentiële informatie tijdens het ontwerpen van een geschikt waterhergebruikproces?
A: Inzicht in de waterinname
Correct
Q: Hoeveel toepassingsgebieden zijn er in de industriële waterbehandeling?
A: Vier
Correct
Q: Waarom zijn veel industrieën conservatief in hun aanpak van waterhergebruik?
A: Ze maken zich zorgen of de technologie wel werkt
Correct
Q: Als de integriteit van het membraan is aangetast, hoe kan dit worden gesignaleerd?
A: De geleidbaarheid van het permeaat stijgt