FAQ

Question : Pourquoi le système de chauffage est-il bruyant ?

Réponse :

Cause possible du défaut

Le débit est trop élevé.

Cela peut être résolu en réglant le circulateur sur un réglage autre que "AutoAdapt".

Notez le réglage du circulateur indiqué sur l'affichage.

Puis utiliser le bouton 5 pour basculer le circulateur sur "AutoAdapt". (pour le MAGNA, utilisez le bouton 3)

Si la fourniture de chaleur est suffisante, laissez ce réglage.

Si la fourniture de chaleur est insuffisante, rétablissez le réglage précédent à l'aide du bouton 5 (pour le MAGNA, bouton 3), puis contactez votre installateur.

L'air dans le système.

Solution

Ces dysfonctionnements ne peuvent être réparés que par une entreprise spécialisée.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.