FAQ

Question : Quand la MQ s'arrête-elle ?

Réponse :

Le capteur de débit coupe automatiquement la MQ si le débit passe en dessous de 0,07 m³/h. Si le débit descend en dessous du niveau requis, la pompe s'arrête au bout de 12 à 15 secondes. Il est aussi possible de l'arrêter manuellement à l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

La MQ s'arrête aussi après le déclenchement d'une alarme de surchauffe ou de marche à sec.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.