FAQ

Question : Qu'est-ce qui entraîne une surchauffe des moteurs ?

Réponse :

En raison des conceptions et fabrications modernes, les moteurs utilisés aujourd'hui chauffent souvent plus que ceux utilisés par le passé. En pratique, la température de surface de certains moteurs modernes peut atteindre 90 °C. La durée de vie de ces moteurs est néanmoins égale voire supérieure à celle des anciens moteurs. Des températures de surface élevées n'engendrent pas forcément de problème. Cependant, si le moteur devient trop chaud pendant le fonctionnement, plusieurs facteurs peuvent être en cause :

Causes électriques : Sous-tension ou surtension, courant triphasé asymétrique, résistance d'isolement faiblissante.

Impacts environnementaux : Températures ambiantes élevées, ventilation faible ou inexistante, installation en haute altitude (faible densité de l'air).

Causes mécaniques : Cycles de commutation trop nombreux, débit trop élevé ou trop faible, forte résistance à la rotation car la pompe est endommagée, importante viscosité ou densité du liquide pompé, pompe colmatée.

Informations complémentaires :

Améliorez vos connaissances

Découvrez comment réduire la consommation d'énergie, améliorer le confort et parvenir à une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur la manière dont ils tirent profit de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie, ou recherchez parmi nos formations, articles, livres blancs, vidéos et bien plus encore sur votre solution.